Por qué y cuándo se efectúa esta tarea
Nota: La captura en puertos USB solo está disponible para NAE85.
Procedimiento
- Introduzca una unidad flash USB en el puerto USB del NAE85. Espere dos minutos a que se inicialice la unidad flash.
- Arrastre el objeto de integración de KNX desde el panel de navegación al de visualización y después haga clic en la ficha Hardware.
-
Haga clic en Edit y después en el botón examinar para abrir la lista de parámetros de Vendor Configuration Data. En el cuadro de diálogo Modify List:
- Defina el parámetro 1 en Y.
- Defina el parámetro 9 en la letra de unidad asignada a la unidad flash USB.
Consulte el ejemplo de la Figura 1.Figura 1. Ejemplo de diagnóstico en puerto USB
- Haga clic en OK para guardar los cambios, cierre el cuadro de diálogo y haga clic en Save dentro de la ficha Hardware para guardar el objeto de integración de KNX. Se inicia el modo de diagnóstico.
- Capture datos durante unos diez minutos y, a continuación, desactive el modo de diagnóstico abriendo de nuevo la lista de parámetros de Vendor Configuration Data. Defina el parámetro 1 en N y guarde la modificación.
- Extraiga la unidad flash del puerto USB.
-
Revise el archivo de registro en un editor de texto. El archivo de registro contiene toda la información relacionada con el tráfico de integración y comunicación en formato hexadecimal.
Nota: El archivo de captura del diagnóstico se almacena en la unidad flash. El nombre del archivo de texto es: KNXDriver‑<año><mes><día>T<hora><minuto><segundo>.log. Por ejemplo, KNXDriver-20181004T144500.log.