Verificación de que el equipo tiene instalada una versión compatible del software SQL Server - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Instrucciones de instalación y actualización de la SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2019-10-14

Cuando se utiliza el OAS en una máquina virtual, si está instalando el OAS en un sistema operativo de escritorio Windows, SQL Server 2014 Express SP3 se instala automáticamente. Sin embargo, si está instalando OAS en un sistema operativo Windows Server, necesita tener instalada una versión compatible del software SQL Server. Para verificar si su equipo tiene instalada una versión compatible del software SQL Server, lleve a cabo los siguientes pasos:

  1. Abra la herramienta SQL Server Configuration Manager.
    Nota: Si no ve ninguna versión de Microsoft SQL Server en su equipo, no tiene este software necesario. Siga las instrucciones de este documento para instalar una versión compatible del software SQL Server.
  2. En el panel de la izquierda, seleccione SQL Server Services. En el panel derecho, haga doble clic en el nombre de la instancia de SQL Server.
  3. Haga clic en la pestaña Advanced y desplácese hacia abajo hasta la fila Versión.
  4. Si la versión coincide con alguno de los números de versión enumerados, tiene una versión compatible del software SQL Server. Verifique que el número de versión sea cualquiera de los siguientes:
    • 14.0.3030.0 (SQL Server 2017)
    • 13.0.5026.0 (SQL Server 2016 SP2)
    • 12.0.6024.0 (SQL Server 2014 SP3)
    • 11.x.7001.x (SQL Server 2012 SP4)

    Si la versión no coincide con ninguno de estos números de versión, debe aplicar el Service Pack necesario o actualizar a una versión más reciente del software SQL Server. Siga las instrucciones de este documento para instalar una versión compatible del software SQL Server.