Desinstalación del software de la herramienta NAE/NIE Update Tool existente - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Instrucciones de instalación y actualización de la SCT

Brand
Metasys
Product name
System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2019-10-14
Language
Español (España)

Si actualiza desde SCT 7.0 o anterior, y ha instalado la herramienta NAE/NIE Update Tool por separado, tiene que desinstalar cualquier versión anterior de la NAE/NIE Update Tool antes de instalar la última versión de la SCT. Para desinstalar NAE/NIE Update Tool, complete los siguientes pasos:

  1. En el Panel de control, seleccione Programas > Programas y características. Aparece una lista de los programas instalados.

  2. Seleccione la herramienta Metasys NAE/NIE Update Tool. Haga clic en Desinstalar o Cambiar/Quitar. Aparecerá un cuadro de de confirmación.

    Figura 1. Mensaje de confirmación de la desinstalación

  3. Haga clic en o Permitir para continuar. Aparece una ventana de progreso. Cuando se borra esta ventana, se desinstala la herramienta NAE/NIE Update Tool. No es necesario reiniciar el ordenador. Vaya a Instalación del software SCT.

    Figura 2. Barra de progreso de la herramienta Metasys NAE/NIE Update Tool