Desinstalación de la SCT para instalar una versión anterior de la misma - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Instrucciones de instalación y actualización de la SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2019-10-14

No necesita instalar una versión anterior de la SCT para trabajar con dispositivos que estén en una versión anterior de Metasys. Puede utilizar la versión 13.2 de la SCT para gestionar los dispositivos que se encuentren en la versión 5.2 o posterior de Metasys.

Importante: Para abrir un archivo comprimido en la SCT, el archivo debe estar en la misma versión que la SCT. Si el archivo comprimido está en una versión anterior, puede actualizarlo. Sin embargo, si se actualiza un archivo comprimido en la SCT, no se puede abrir ese archivo en una versión anterior de la SCT. Por ejemplo, si actualiza un archivo comprimido a la versión 13.2 de la SCT, desinstala la versión 13.2 de la SCT y reinstala la versión 12.0 de la SCT, no se puede abrir el archivo comprimido en la versión 12.0 de la SCT.

Si desinstala la SCT e intenta instalar una versión anterior, la instalación puede fallar debido a entradas conflictivas en la base de datos SQL. Si necesita instalar una versión anterior de la SCT, o necesita abrir una base de datos de archivos comprimidos en una versión anterior de la SCT, póngase en contacto con su representante local de Johnson Controls para obtener ayuda.