Introducción a la desinstalación del software SCT existente - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Instrucciones de instalación y actualización de la SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2019-10-14
Nota: Si está desinstalando la SCT para instalar una versión anterior, consulte Desinstalación de la SCT para instalar una versión anterior de la misma para obtener más información.
Importante: Tiene que desinstalar la versión 11.0 de la SCT o un software anterior antes de poder utilizar Metasys System Configuration Tool Setup para instalar la última versión de la SCT.
Importante: Si recibe mensajes de error al desinstalar el software SCT, puede tener problemas para reinstalarlo. Diagnostique estos problemas antes de intentar reinstalar el software.
Importante: La base de datos de seguridad de la aplicación SCT no está disponible después de desinstalar y reinstalar la SCT. Antes de desinstalar el software SCT, documente la lista existente de usuarios de SCT y, después de reinstalar el software, vuelva a añadir manualmente los usuarios a la base de datos.