Instalación o actualización del software SQL Server con SQL Install Helper - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Instrucciones de instalación y actualización de la SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2019-10-14

Como parte del proceso de instalación y actualización de SQL Server, SQL Server Setup comprueba la configuración de su equipo e indica cualquier posible problema de instalación. Por ejemplo, si no tiene instalada la versión necesaria de Microsoft .NET Framework, SQL Server Setup informa de un error. Además, si intenta actualizar una versión antigua del software SQL Server que no se encuentre en el nivel mínimo del service pack, SQL Server Setup informa de un error y no puede continuar hasta que se aplique la actualización del service pack necesaria. Debe resolver todos los problemas antes de continuar con la instalación del software SQL Server.