Instalación personalizada de la SCT - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Instrucciones de instalación y actualización de la SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2019-10-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

La instalación personalizada de la SCT se inicia automáticamente cuando la instalación requiere más detalles del usuario respecto a la configuración del software. Por ejemplo, si el equipo ya tiene una versión de SQL Server instalada, el usuario debe especificar la instancia de SQL Server al usuario durante la configuración de SCT.

Procedimiento

  1. Obtenga el archivo de instalación SCT del Portal de licencias.
  2. Ejecute MetasysSystemConfigurationTool_13.2.exe .
    Figura 1. Ventana de configuración de Metasys System Configuration Tool 13.2
  3. Haga clic en Custom. La ventana de selección de SQL Server aparece con la pestaña Base de datos resaltada.
    Figura 2. Ventana de selección de SQL Server
  4. Si no dispone de una versión compatible del software Microsoft SQL Server, Metasys System Configuration Tool Setup instala automáticamente Microsoft SQL Server 2014 Express. Si tiene instalada una versión compatible, seleccione la instancia de SQL que va a utilizar y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones de autenticación de SQL:
    • Credenciales de autenticación de Windows del usuario actual (marque la casilla de verificación de las credenciales de Windows): Seleccione esta opción para iniciar sesión en el software SQL Server utilizando las credenciales del sistema operativo Windows del usuario actual de Windows. Para utilizar esta opción, el usuario actual de Windows debe ser un miembro de la función de administrador del sistema de SQL Server para el SQL Server seleccionado.
    • Inicio de sesión y contraseña de SQL Server (desmarque la casilla de verificación de las credenciales de Windows): Rellene los campos de SQL Username y Password para utilizar la autenticación de SQL Server y acceder al software SQL Server durante la instalación. En el campo Username de SQL, introduzca un usuario de SQL Server que sea miembro de la función de administrador del sistema para el SQL Server seleccionado. En el campo Password, introduzca la correspondiente contraseña.
  5. Haga clic en la pestaña General.
    Figura 3. Pantalla de la pestaña General
  6. Verifique que la ruta de instalación, Install Path, indique la ubicación en la que desea instalar la SCT. Si desea instalar la SCT en una ubicación personalizada, haga clic en Browse y seleccione una ubicación.
  7. Haga clic en Install. Primero se instalan todos los requisitos previos de software para la SCT y el Software Manager, y luego el software de la SCT. Si la instalación no detecta .NET Framework 4.6.1 o posterior en su equipo, se instala .NET Framework 4.6.1.
    Figura 4. Ventana de progreso de la instalación del programa
  8. Si aparece el mensaje Install will continue after restart, haga clic en Restart Now. La instalación continúa después de reiniciar el equipo e iniciar sesión en Windows.
    Figura 5. Ventana de solicitud de reinicio
  9. Haga clic en Finish. La instalación ha finalizado.
    Figura 6. Ventana de instalación completa
  10. Obtenga los paquetes de controladores de campo en el Portal de licencias. Para importar un paquete de controladores de campo, haga doble clic en el archivo de recogida de paquetes o utilice Package Importer, situado en el menú Inicio. Package Importer muestra el mensaje Finished importing device cuando la importación se ha completado.
  11. Haga clic en el botón Add License del Software Manager para obtener la licencia del software SCT y de los paquetes de controladores de campo. Elija el método de activación que le gustaría utilizar para la licencia: En línea con una clave de productoo Fuera de línea con un archivo de activación de licencia. Una vez añadidas, las licencias de los paquetes de software SCT y de los controladores de campo aparecen en el Inventario de licencias.
    Nota: Software Manager solo enumera los paquetes de controladores de campo después de aplicar una licencia. Los paquetes de controladores de campo instalados, aunque sin licencia, no aparecen en el Software Manager.
    Figura 7. Inventario de licencias de Software Manager
    Nota: Si no se obtiene la licencia del software SCT después de la instalación, el cuadro de diálogo de verificación de la licencia Software License Check aparece cuando se accede a la SCT por primera vez.
  12. Después de instalar y obtener la licencia del software SCT, descargue las imágenes del motor para los dispositivos de su sitio desde el Portal de licencias de Johnson Controls. Para obtener más información, consulte la sección Extracción de imágenes del motor a su equipo de la ayuda NAE Update Tool Help (LIT-12011524) .