Instalación del software SCT con un solo clic - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Instrucciones de instalación y actualización de la SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2019-10-14

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: Primero se instalan todos los requisitos previos de software para SCT y el Software Manager, y luego el software SCT. Si la instalación no detecta .NET Framework 4.6.1 o posterior en su equipo, se instala .NET Framework 4.6.1.

Procedimiento

  1. Obtenga el archivo de instalación SCT del Portal de licencias.
  2. Ejecute MetasysSystemConfigurationTool_13.2.exe. Aparece la ventana de configuración de Metasys System Configuration Tool.
    Figura 1. Ventana de configuración de Metasys System Configuration Tool 13.2
  3. Haga clic en Install.
    Figura 2. Ventana de progreso de la instalación del programa
  4. Si aparece el mensaje Install will continue after restart, haga clic en Restart Now para reiniciar el equipo. La instalación continúa después de reiniciar el equipo e iniciar sesión en Windows.
    Figura 3. Ventana de solicitud de reinicio
  5. Haga clic en Finish. La instalación ha finalizado.
    Figura 4. Ventana de instalación completa
  6. Obtenga los paquetes de controladores de campo en el Portal de licencias. Para importar un paquete de controladores de campo, haga doble clic en el archivo de recogida de paquetes o utilice Package Importer, situado en el menú Inicio. Package Importer muestra el mensaje Finished importing device cuando la importación se ha completado.
  7. Haga clic en el botón Add License del Software Manager para obtener la licencia del software SCT y de los paquetes de controladores de campo. Elija el método de activación que le gustaría utilizar para la licencia: En línea con una clave de productoo Fuera de línea con un archivo de activación de licencia. Una vez añadidas, las licencias de los paquetes de software SCT y de los controladores de campo aparecen en el Inventario de licencias.
    Nota: Software Manager solo enumera los paquetes de controladores de campo después de aplicar una licencia. Los paquetes de controladores de campo instalados, aunque sin licencia, no aparecen en el Software Manager.
    Figura 5. Inventario de licencias de Software Manager
    Nota: Si no se obtiene la licencia del software SCT después de la instalación, el cuadro de diálogo de verificación de la licencia Software License Check aparece cuando se accede a la SCT.
  8. Después de instalar y obtener la licencia del software SCT, descargue las imágenes del motor para los dispositivos de su sitio desde el Portal de licencias de Johnson Controls. Para obtener más información, consulte la sección Extracción de imágenes del motor a su equipo de la ayuda NAE Update Tool Help (LIT-12011524) .