Presentación del documento - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Instrucciones de instalación y actualización de la SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2019-10-14

Este documento describe cómo instalar y actualizar el software de la herramienta de configuración del sistema (SCT) en un equipo de escritorio o servidor. Debe desinstalar el software de la versión 11.0 o anterior de la SCT antes de instalar la versión 13.2de la misma. Para obtener información detallada, consulte Desinstalación del software existente de la versión 11.0 o anterior de la SCT. Si instala la SCT en un servidor que no tenga instalada una versión anterior de la misma, primero instale o verifique que tiene una versión compatible con el software Microsoft® SQL Server®. Si instala la SCT en un sistema operativo de escritorio y no dispone de una versión compatible del software Microsoft SQL Server, Metasys® System Configuration Tool Setup instala automáticamente Microsoft SQL Server 2014 Express. Para obtener información detallada, consulte Verificación de que el equipo tiene instalada una versión compatible del software SQL Server.