Introducción - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Instrucciones de instalación y actualización de la SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2019-10-14

La configuración de la herramienta de configuración del sistema Metasys System Configuration Tool Setup es una utilidad integral que incluye varios de los componentes de Microsoft Windows que® se requieren para la SCT. La siguiente tabla resume los componentes y productos que instala Metasys System Configuration Tool Setup.

Tabla 1. Componentes instalados por la configuración de la herramienta Metasys System Configuration Tool

Componentes de Windows instalados

Productos de Metasys instalados

Microsoft Internet Information Services (IIS)

Microsoft .NET Framework 4.6.1

Bibliotecas en tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++

Microsoft Message Queuing (MSMQ)

Microsoft SQL Server® 2014 Express con SP3 (64 bits): solo sistemas operativos de escritorio. Solo se instala si no se detecta ninguna versión de SQL Server.

System Configuration Tool 13.2

SCT Pro 10.2

Metasys User Interface (UI) Offline 4.1

Launcher 1.7

Software Manager 2.1

NAE/NIE Update Tool 13.2

Metasys Engine Importer

Package Importer