Documentación relacionada - Metasys - LIT-12012067 - Software Application - System Configuration Tool - 13.2

Instrucciones de instalación y actualización de la SCT

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > System Configuration Tool
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012067
Version
13.2
Revision date
2019-10-14

En el cuadro que figura a continuación se ofrece una lista de documentos relacionados con la instalación del software SCT.

Tabla 1. Documentación relacionada con la instalación y actualización de SCT

Para información sobre

Referencia del documento

Comprensión del sistema Metasys

Metasys® System Configuration Guide (LIT-12011832)

Instalación y actualización del servidor de aplicaciones y datos (ADS) y el servidor ampliado de aplicaciones y datos (ADX) en el equipo SCT

Instrucciones de instalación y actualización del servidor de Metasys (LIT-12012162)

Instalación y actualización de ADS-Lite en el equipo SCT

Metasys Server Lite Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012258)

Detalles para la instalación y actualización del software SQL Server

SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240)

Uso del launcher de Metasys

Launcher Tool Help (LIT-12011742)

Conocimiento de las características, ventajas y especificaciones de la SCT

System Configuration Tool Catalog Page (LIT-1900198)

Creación de bases de datos de archivos comprimidos, integración de redes de edificios y puntos de autodescubrimiento

Metasys® SCT Help (LIT-12011964)

Comprensión de los riesgos de seguridad en la red

Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279)

Comprensión de Metasys UI Offline

Metasys® UI Offline Help (LIT-12012116)

Comprensión de SCT Pro

SCT Pro User's Guide (LIT-12013035)

Comprensión de la herramienta NAE/NIE Update Tool y de Metasys Engine Importer.

NAE/NIE Update Tool Help (LIT-12011524)

Obtención de licencia de los paquetes SCT y controlador de campo.

Software Manager Help (LIT-12012389)