SQL Server debe estar instalado en el mismo equipo que la herramienta SCT. Las siguientes versiones de software de Microsoft SQL Server son compatibles para su uso con SCT:
- SQL Server 2017 Standard, Enterprise, y Express (64 bits)
- SQL Server 2016 Standard, Enterprise, y Express SP2 (64 bits)
- SQL Server 2014 Standard, Enterprise, y Express SP3 (64 bits)
- SQL Server 2012 Standard, Enterprise, y Express SP4 (64 bits)
Antes de instalar o actualizar el software SQL Server, tenga en cuenta lo siguiente:
-
Microsoft SQL Server 2008 y SQL Server 2008 R2 ya no son compatibles. Para obtener información sobre cómo actualizar SQL Server, consulte SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) .
- Si su equipo tiene instalado el software SQL Server, verifique que su versión sea compatible con la versión actual del software de la versión 13.2 de SCT. Vaya a Verificación de que el equipo tiene instalada una versión compatible del software SQL Server.
- En el se incluye una herramienta llamada SQL Installer para ayudarle a instalar o actualizarse a cualquier versión compatible del software SQL Server. Si no dispone de esta herramienta, consulte las instrucciones SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) para obtener más información sobre cómo instalar o actualizar el software SQL Server. Consulte también las instrucciones SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) si necesita aplicar un nuevo paquete de servicio (SP) a una instalación existente de software SQL Server porque SQL Installer no admite instalaciones de paquetes de servicio.
- Para utilizar SQL Installer para instalar una versión completa del software SQL Server (por ejemplo, SQL Server 2014 Standard edition), necesita el soporte Microsoft SQL Server. Para utilizar SQL Installer para instalar una versión Express del software de SQL Server (por ejemplo, SQL Server 2014 Express), descargue el archivo de instalación de SQL Server Express del sitio web de Microsoft SQL Server Express.
-
SQL Installer verifica que el equipo tenga los requisitos previos necesarios para instalar SQL Server, incluida la versión 3.5.1 de Microsoft .NET Framework. Si no se cuenta con algún requisito previo, aparece un mensaje de error. Necesita instalar cualquier requisito previo de software que falte antes de continuar.
- SQL Installer proporciona un modo avanzado que le permite editar las opciones de la línea de comandos de SQL Server antes de iniciar la instalación. También puede copiar las opciones, pegarlas en una ventana de línea de comandos y ejecutar la instalación en una línea de comandos. No obstante, utilice este método solo si es un usuario avanzado que entiende completamente las opciones de software de SQL Server.
- Si está instalando el software SQL Server manualmente, le recomendamos que no habilite la función de rastreo de auditoría C2. Con el rastreo de auditoría C2 habilitado, SQL Server crea un gran número de archivos de registro operativos que podrían eventualmente llenar el disco duro y bloquear el servidor.
- La contraseña SA que especifique en la ventana de SQL Installer debe seguir las reglas de las contraseñas complejas de Microsoft. Para obtener más información sobre contraseñas complejas, consulte el boletín Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528).
- Si selecciona un paquete de instalación de SQL Server que incluya herramientas de gestión, SQL Installer agrega la herramienta SQL Server Management Studio por usted. No es necesaria una instalación separada. Si selecciona una versión del software SQL Server Express que no incluya herramientas de gestión, SQL Installer no agrega la herramienta SQL Server Management Studio por usted. Para obtener más información sobre cómo instalar SQL Server Management Studio después de instalar el software SQL Server, consulte SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).
-
Si está instalando el software de servidor Metasys en una máquina de clase servidor, el software SQL Server debe ser instalado y ejecutado antes de instalar el software SCT.
- Si después de actualizar a una versión más reciente del software SQL Server, necesita abrir la base de datos del archivo comprimido de Metasys en una versión más antigua del software SQL Server, utilice la opción para exportar base de datos, Export Database, en SCT. A continuación, importe el archivo comprimido que utiliza una versión anterior del software SQL Server en SCT.
Figura 1 muestra la herramienta SQL Installer. Tabla 1 describe los campos y las selecciones.
|
Llamada |
Atributo |
Acción |
|---|---|---|
|
1 |
<File Name Location> |
Haga clic en Find SQL Install Program para introducir la ubicación del archivo de instalación o actualización del software SQL Server (setup.exe o <SQL Server Install>.exe) en este campo. |
|
2 |
<License Check Box> |
Marque la casilla Acepto los términos y condiciones del software de Microsoft. |
|
3 |
ADS/ADX unificado o SCT |
Seleccione esta opción para un equipo con SCT autónomo. Esta selección solo aparece para una nueva instalación de SQL Server. |
|
4 |
Contaseña SA |
Especifique una contraseña SA segura para la cuenta de administrador de SQL Server. Esta selección solo aparece para una nueva instalación de SQL Server. |
|
5 |
Claves del software. |
Introduzca la clave de la licencia de software necesaria para activar el software SQL Server, que normalmente se encuentra en la etiqueta del soporte. Esta selección solo aparece para una nueva instalación de SQL Server. |
|
6 |
Show Advanced Options |
Marque esta casilla de verificación para activar la ventana de edición de opciones avanzadas. |
|
7 |
Nombre de la instancia |
Especifique un nombre de instancia de la base de datos para SQL Server. |
|
8 |
Acceso SA a cuenta de Windows garantizado
|
Seleccione si se conceden derechos de administrador a las bases de datos de SQL Server al grupo de administradores locales o al usuario Administrador local de Windows. |
|
9 |
Ruta de instalación de la aplicación |
Deje este campo en blanco. |
|
10 |
Ruta de almacenamiento de la base de datos predeterminada |
Deje este campo en blanco. |
|
11 |
Opciones de línea de comandos |
Contiene las opciones completas de la línea de comandos que reflejan las selecciones del cuadro de diálogo que realizó. Edite únicamente el contenido de este cuadro si comprende completamente las opciones del software SQL Server. |
|
12 |
Buscar programa de instalación de SQL |
Haga clic para abrir una ventana del navegador desde la que poder seleccionar la ubicación del archivo de instalación o actualización de SQL Server. Seleccione la configuración apropiada de SQL Server (setup.exe) o el archivo ejecutable. |
|
13 |
Descargar el programa de instalación de Management Studio |
Haga clic para acceder a la página de descarga de Microsoft y descargar la última versión de SQL Server Management Studio (SSMS). SSMS es compatible con todas las versiones anteriores de SQL Server. |
|
14 |
Servidor de aplicaciones de ADX dividido Servidor de datos de ADX dividido |
No haga ninguna selección; estas selecciones solo se aplican a un ADX dividido. |
|
15 |
Instalar nueva instancia o actualizar una instancia existente |
Haga clic en Install New Instance para iniciar la instalación del software SQL Server o Upgrade Existing Instance para iniciar la actualización del software SQL Server. |
Si su ordenador tiene instalado el software SQL Server, vaya a Verificación de que el equipo tiene instalada una versión compatible del software SQL Server para verificar que tenga una versión compatible con el software de Metasys.
La siguiente tabla muestra las opciones de instalación predeterminadas de SQL Server que puede utilizar el instalador.
| Pantalla de configuración de SQL Server |
Selecciones de SQL Server Express Edition |
Selecciones de SQL Server, edición Standard o Enterprise |
|---|---|---|
|
Función de configuración |
N/D |
Instalación de características de SQL Server |
|
Selección de características |
Database Engine Services Management Tools - Basic (si está disponible) |
Unified ADX/ODS o SCT: Database Engine Services Reporting Services Management Tools - Basic Management Tools - Complete Servidor web/aplicaciones en ADX dividido: Reporting Services Management Tools - Basic Management Tools - Complete |
|
Configuración de instancias |
Instancia predeterminada (La instancia con nombre también es válida) |
Instancia predeterminada (La instancia con nombre también es válida) |
|
Configuración del servidor |
SQL Server Database Engine: NT Service\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2 SQL Server Browser: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE |
SQL Server Agent: NT Service\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2 SQL Server Database Engine: NT Service\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2 SQL Server Reporting Services: NT Service\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2 SQL Server Browser: NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE |
|
Configuración del motor de base de datos |
Modo mixto Especifique administradores de SQL Server: BUILTIN\ADMINISTRATORS (administradores) |
Modo mixto Especifique administradores de SQL Server: BUILTIN\ADMINISTRATORS (administradores) |
|
Configuración de los Servicios de informes |
N/D |
Unified ADX/ODS o SCT: Servicios de informes en modo nativo: Instale y configure |
|
SQL Server Configuration Manager Protocols for <nombre de instancia> |
Named Pipes: Enabled TCP/IP: Enabled |
Named Pipes: Enabled TCP/IP: Enabled |