Creación de un nuevo usuario de SQL Server - Metasys - LIT-12012240 - Server - SQL Server - 10.1

Instrucciones de instalación y actualización de SQL Server

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > SQL Server
Document number
LIT-12012240
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Procedimiento

  1. Inicie SQL Server Management Studio para su versión del software SQL Server.
    Figura 1. Inicio de sesión en SQL Server Management Studio

  2. Escriba lo siguiente:
    • Server type: Database Engine
    • Server name: Este es el nombre del servidor de la base de datos (no el servidor web/de aplicaciones). Si está utilizando una instancia de SQL Server distinta de MSSQLSERVER, incluya el nombre de la instancia de SQL Server en este formato: nombredeequipo\nombredeinstancia.
    • Authentication: Autenticación de SQL Server
    • Login: un inicio de sesión SA existente de SQL Server (u otro inicio de sesión válido de SQL Server)
    • Password: la contraseña existente de SQL Server para el usuario SA (u otra contraseña válida de SQL Server)
  3. Haga clic en Connect.
  4. Pulse F7 si no aparece la ventana de detalles del explorador de objetos en el panel derecho.
    Figura 2. SQL Server Management

  5. En el árbol del panel izquierdo, bajo el servidor de base de datos, expanda las carpetas Security y Logins.
  6. Haga clic con el botón secundario en la carpeta Logins y seleccione New Login.
  7. Compruebe el método de autenticación de SQL Server. Configure los parámetros para el nuevo usuario de SQL Server de acuerdo con las políticas y preferencias de su empresa. Ofrecemos las siguientes recomendaciones:
    • Especifique SSRSServiceAccount como el nuevo nombre de usuario.
    • Utilice una contraseña compleja para el usuario SSRSServiceAccount.
    • Asegúrese de que la opción para forzar la expiración de la contraseña Enforce password expiration esté desactivada.
    • Mantenga seleccionada la selección Enforce password policy (Forzar política de contraseñas).
    Figura 3. Conectividad confirmada

  8. Haga clic en Aceptar. Se crea el nuevo usuario.
  9. Cierre todas las ventanas.
  10. Vaya a Configuración de SQL Server Reporting Services.