Configuración de SQL Server Reporting Services para el sistema Metasys Advanced Reporting System - Metasys - LIT-12012240 - Server - SQL Server - 10.1

Instrucciones de instalación y actualización de SQL Server

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > SQL Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012240
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota:
  • Debe seguir los pasos de esta sección para configurar el servidor web/de aplicaciones de un ADX dividido o para configurar Reporting Services si se añade a una instalación previa de software de SQL Server. Si está instalando un ADX unificado y seleccionó el componente Reporting Services cuando instaló SQL Server, el componente estaba preconfigurado para usted, por lo que puede omitir esta sección.
  • Esta sección utiliza los valores predeterminados del software de Microsoft en muchos casos. Estos ajustes se consideran suficientes para la seguridad de la red. Los usuarios avanzados que deseen mejorar la seguridad de la red pueden desviarse de los valores predeterminados que se presentan en esta sección utilizando como guía las instrucciones de http://www.microsoft.com.

Se requieren dos pasos para instalar Reporting Services como un componente añadido al software SQL Server:

Procedimiento

  1. crear un nuevo usuario del software SQL Server para Metasys Advanced Reporting System. (Si se trata de un ADX dividido, cree el usuario en el servidor web/de aplicaciones) Consulte Creación de un nuevo usuario de SQL Server.
  2. configurar el software SQL Server para Metasys Advanced Reporting System. Consulte Configuración de SQL Server Reporting Services.