Instalación de SQL Server Management Studio (SSMS) - Metasys - LIT-12012240 - Server - SQL Server - 10.1

Instrucciones de instalación y actualización de SQL Server

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > SQL Server
Document number
LIT-12012240
Version
10.1
Revision date
2020-10-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Nota: Si ha instalado una versión del software SQL Server 2016 o SQL 2016 Express, las herramientas de administración no se instalan automáticamente.

Procedimiento

  1. Vaya a https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms.
  2. Descargue SQL Server Management Studio.
  3. Con el Explorador de archivos de Windows, busque la ubicación de descarga de SQL Management Studio. Haga doble clic en SSMS-Setup-ENU.exe y seleccione Run as Administrator (Ejecutar como Administrador).
    Puede aparecer un cuadro de diálogo Open File - Security Warning, haga clic en Ejecutar para permitir que la instalación continúe. Puede aparecer un cuadro de diálogo de control de acceso de usuario. Haga clic en para continuar.
  4. Haga clic en Install. Aparece una pantalla de progreso. Una vez completada la instalación, es posible que se le pida que reinicie.
  5. Haga clic en Restart.
    Después de reiniciar, SQL Server Management Studio está disponible para su uso.