Software de MVE - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADX25U-0 MS-ADX25SQL-0 MS-ADX50U-0 MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX100U-0 MS-ADX100SQL2-0 - Server - Metasys Server - 12.0

Instrucciones de instalación y actualización de Metasys Server

Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
12.0
Revision date
2024-02-07
Product status
Active
Importante: Debe comprar y obtener la licencia de ADX además de la de MVE. La instalación de ADX con MVE requiere que instale o actualice un ADX y, a continuación, instale MVE para habilitar la funcionalidad MVE. Un ADX con el software MVE instalado no requiere una licencia para SMP.

Para instalar o actualizar un ADX con MVE, debe tener los siguientes elementos:

  • Un sistema operativo de tipo servidor compatible
  • Una versión compatible del software SQL Server, edición Standard o Enterprise
  • El archivo de instalación de ADX descargado desde el Portal de Licencias
  • El archivo de instalación de MVE descargado desde el Portal de Licencias

Considere lo siguiente para un ADX con MVE:

  • Después de instalar o actualizar un ADX, añada MVE ejecutando el instalador de MVE.
  • MVE admite una instalación ADX unificada o dividida. Consulte también ADX dividido para conocer las reglas adicionales cuando se instala en un ADX dividido.
  • MVE admite el Sistema Avanzado de Informes de Metasys. Consulte Sistema de informes avanzados de Metasys (solo ADX).
Nota: Como parte de la instalación del software MVE, el instalador de MVE habilita automáticamente la función C2 Audit Tracing en SQL Server, como se muestra a continuación. Al seleccionar esta opción se configura SQL Server para que registre en un archivo de registro todos los intentos fallidos y exitosos de acceso a sentencias y objetos. La información del archivo de registro le ayuda a investigar la actividad del sistema y a rastrear posibles infracciones de las políticas de seguridad. Sin embargo, la función de rastreo de auditoría C2 en SQL Server crea archivos de auditoría que crecen rápidamente. Si se deja habilitado y no se mantiene, el rastreo de auditoría C2 puede reducir en gran medida el espacio disponible en el disco donde está instalado SQL Server, incluso hasta el punto de provocar el cierre de SQL Server, o que el propio ordenador se quede sin espacio en el disco y se apague. Por lo tanto, si no necesita esta función, desactive la auditoría C2. Además, si alguna vez desinstala MVE, debe recordar desactivarlo.
Figura 1. El instalador de MVE comprueba la habilitación del atributo de rastreo de auditoría C2 en SQL Server