Software SQL Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADX25U-0 MS-ADX25SQL-0 MS-ADX50U-0 MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX100U-0 MS-ADX100SQL2-0 - Server - Metasys Server - 12.0

Instrucciones de instalación y actualización de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
12.0
Revision date
2024-02-07
Product status
Active
Importante: Consulte el Apéndice: Características especiales si está instalando un ADX dividido o un ADX con el sistema de informes avanzados de Metasys. El Apéndice: Características especiales contiene información que debe conocer antes de seguir los pasos de esta sección.

Antes de instalar o actualizar el software SQL Server, tenga en cuenta la siguiente información:

  • Desinstale software como SCT y CCT antes de actualizar la versión de una instancia SQL existente.
  • Microsoft SQL Server 2012, SQL Server 2008 y SQL Server 2008 R2 ya no son compatibles. Para obtener información sobre cómo actualizar SQL Server, consulte SQL Server Software Installation and Upgrade Guide (LIT-12012240) .

  • Si su equipo tiene instalado el software SQL Server, compruebe que la versión actual del SCT 15.0 es compatible con este software. Ir a Verificación de que el equipo tiene instalada una versión compatible del software SQL Server.
  • En el Portal de licencias con la descarga de Branch Tools se incluye una herramienta llamada SQL Installer para ayudarle a instalar o actualizarse a cualquier versión compatible del software SQL Server. Si no dispone de esta herramienta, consulte las instrucciones SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) para obtener más información sobre cómo instalar o actualizar el software SQL Server. Consulte también las instrucciones SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240) si necesita aplicar un nuevo paquete de servicio (SP) a una instalación existente de software SQL Server porque SQL Installer no admite instalaciones de paquetes de servicio.
  • Utilizar SQL Installer para instalar una versión completa del software SQL Server (por ejemplo, SQL Server 2017 Standard edition), puede descargar los archivos de instalación para la versión completa de Microsoft SQL Server. Para utilizar SQL Installer para instalar una versión Express del software de SQL Server (por ejemplo, SQL Server 2017 Express), descargue el archivo de instalación de SQL Server Express del sitio web de Microsoft SQL Server Express.
  • SQL Installer admite tanto instalaciones de ADS/ADXunificado como de ADX dividido , con o sin Metasys Advanced Reporting Services, así como cualquier configuración SCT. Sin embargo, SQL Installer no admite la adición de Reporting Services porque estas nuevas versiones de SQL Server utilizan un instalador de Reporting Services independiente. Si tiene un ADX dividido con el sistema de informes avanzados de Metasys, usted instala el componente Database Engine Services de SQL Server en el servidor de la base de datos y el componente Reporting Services en el servidor web/de aplicaciones. Si tiene un ADX dividido sin el sistema de informes avanzados de Metasys, solo necesita instalar SQL Server en el servidor de la base de datos.
  • SQL Installer verifica que su equipo tenga los requisitos previos necesarios para instalar SQL Server. Si no se cuenta con algún requisito previo, aparece un mensaje de error. Necesita instalar cualquier requisito previo de software que falte antes de continuar.

  • SQL Installer proporciona un modo avanzado que le permite editar las opciones de la línea de comandos de SQL Server antes de iniciar la instalación. También puede copiar las opciones, pegarlas en una ventana de línea de comandos y ejecutar la instalación en una línea de comandos. No obstante, utilice este método solo si es un usuario avanzado que entiende completamente las opciones de software de SQL Server.
  • Si está instalando el software SQL Server manualmente, no habilite la función de rastreo de auditoría C2. Con el rastreo de auditoría C2 habilitado, SQL Server crea un gran número de archivos de registro operativos que podrían eventualmente llenar el disco duro e impedir la respuesta del servidor. Sin embargo, si usted instala MVE, el instalador de MVE habilita la función de rastreo de auditoría C2 para usted. Si desea conservar espacio en el disco duro, asegúrese de desactivar el rastreo de auditoría C2 después de instalar MVE.
  • En la versión 12.0, el sistema de informes avanzados de Metasys y Energy Essentials son compatibles con el software SQL Server 2017 y SQL Server 2016, pero no son compatibles con SQL Server 2019.
  • La contraseña SA que especifique en la ventana de SQL Installer debe seguir las reglas de las contraseñas complejas de Microsoft. Para obtener más información sobre contraseñas complejas, consulte el boletín Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528).
  • Como parte de la instalación, es posible que SQL Installer le pida que seleccione un nombre de instancia. Si está instalando un ADS/ADX unificado, un equipo con SCT independiente o el servidor de la base de datos de un ADX dividido, le recomendamos que utilice el nombre de instancia predeterminado. Si está instalando el servidor web/de aplicaciones de un ADX dividido, utilice el nombre de instancia MSSQLSERVER. Este requisito se debe a que los procesos de instalación y renombrado de ADX asumen un nombre de instancia de MSSQLSERVER en el servidor web/de aplicaciones que ejecuta la función Reporting Services de SQL Server.
  • Los paquetes de instalación de SQL Server ya no incluyen Management Tools después de SQL Server 2016. Si utiliza este servidor, o una versión posterior, debe instalar manualmente la herramienta SQL Server Management Studio. Para obtener más información sobre cómo instalar SQL Server Management Studio después de instalar el software SQL Server, consulte SQL Server Software Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).
  • Si está instalando el software del servidor en una máquina de clase servidor, el software SQL Server debe estar instalado y funcionando antes de instalar el software SCT de . En un ADX dividido, el software SQL Server en el servidor de la base de datos y el equipo con SCT deben estar funcionando.

  • Si después de actualizar a una versión más reciente del software SQL Server, necesita abrir la base de datos del archivo en una versión anterior del software SQL Server, utilice la opción para exportar la base de datos, Export Database, en la SCT. A continuación, importe el archivo comprimido que utiliza una versión anterior del software SQL Server en SCT.

Si su equipo tiene instalado el software SQL Server, vaya a Verificación de que el equipo tiene instalada una versión compatible del software SQL Server para verificar que tiene una versión compatible con el software.

Tabla 1. Selecciones de configuración de SQL Server
Pantalla de configuración de SQL Server

Selecciones de SQL Server Express Edition

Selecciones de SQL Server, edición Standard o Enterprise

Función de configuración

N/D

Instalación de características de SQL Server

Selección de características

Database engine services

Management Tools - Basic (si está disponible)

ADX unificado o SCT

Database Engine Services

Reporting Services

Management Tools - Basic

Management Tools - Complete

Servidor de base de datos en ADX dividido:

Database Engine Services

Management Tools - Basic

Management Tools - Complete

Servidor web/aplicaciones en ADX dividido:

Reporting Services

Management Tools - Basic

Management Tools - Complete

Configuración de instancias

Instancia predeterminada

(La instancia con nombre también es válida)

Instancia predeterminada

(La instancia con nombre también es válida)

Nota: Para un ADX dividido que no se renombrará en el futuro, utilice la instancia predeterminada para el servicio SQL en el servidor web/aplicaciones y una instancia con nombre para el servicio SQL en el servidor de base de datos. Además, si dos servidores web/aplicaciones apuntan a un servidor de base de datos, apunte cada servidor web/aplicaciones a una instancia única de SQL Server en el servidor de datos.

Configuración del servidor

SQL Server Database Engine:

Servicio NT\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2

SQL Server Browser:

NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE

SQL Server Agent:

Servicio NT\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2

SQL Server Database Engine:

Servicio NT\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2

SQL Server Reporting Services:

Servicio NT\SQLSERVERAGENT1 o NT AUTHORITY\SYSTEM2

SQL Server Browser:

NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE

Configuración del motor de base de datos

Modo mixto

Especifique administradores de SQL Server:

BUILTIN\ADMINISTRATORS (administradores)

Modo mixto

Especifique administradores de SQL Server:

BUILTIN\ADMINISTRATORS (administradores)

Configuración de los Servicios de informes

N/D

ADX unificado o SCT

Servicios de informes en modo nativo: Instale y configure

Servidor web/aplicaciones en ADX dividido:

Instale pero no configure el servidor de informes.

SQL Server Configuration Manager

Protocols for <nombre de instancia>

Named Pipes: Enabled

TCP/IP: Enabled

Named Pipes: Enabled

TCP/IP: Enabled

1 Selección para las versiones más recientes de software SQL Server.
2 Selección para versiones antiguas del software SQL Server.