Siga los pasos de esta sección si desea instalar el software Metasys Server con las opciones predeterminadas.
Nota: Al iniciar el proceso de instalación, Metasys Server Setup detecta si el equipo tiene una versión anterior del software de ADS/ADX y cumple los requisitos previos definidos en este documento. Si se encuentra un software de ADS/ADX anterior a la versión 8.0, aparece un mensaje que le solicita que desinstale primero el software de ADS/ADX; consulte Desinstalación del software Metasys Server Si se encuentra la versión 8.0 o posterior del software de ADS/ADX, hay una opción de actualización disponible. Omita esta sección y vaya a Actualización de Metasys Server. Además, antes de iniciar el proceso de instalación, cierre el Software Manager si está abierto.
- Obtenga el archivo de instalación de Metasys Server (MetasysServer_12.0.exe) y el archivo de datos de Metasys Server (MetasysServer_12.0.data). Guarde ambos archivos en la misma ubicación.
- Con Windows Explorer, busque la ubicación del archivo de instalación de Metasys Server.
- Haga clic con el botón derecho en Metasys Server_12.0.exe y seleccione Ejecutar como administrador. Introduzca las credenciales de usuario del administrador si se le solicita. Aparece la ventana de configuración.
- Haga clic en Install en la pantalla de configuración de Metasys Server. Aparece la pantalla Inicializar:
No haga clic en Cancelar. Puede aplicar las actualizaciones una vez que el instalador haya finalizado. Segundos después, el instalador continúa y se muestra el progreso de cada paso. Como parte de la instalación, SQL Server 2017 Express se instala si el equipo no tiene una versión compatible del software SQL Server Express. Además, si el programa de instalación requiere un reinicio durante la instalación, le avisa y luego reanuda la instalación después del reinicio.
Nota: Si falta .NET Framework 4.7.2 en el equipo, la instalación de Metasys Server se detiene en este punto y los componentes de .NET Framework 4.7.2 se instalan en ese momento; después, se reinicia el equipo. Después del reinicio, el instalador de Metasys Server se reanuda automáticamente. - Después de que todos los pasos de la instalación hayan concluido, aparece la ventana Metasys Server Setup Complete.
- Haga clic en Restart now: es necesario reiniciar para realizar los cambios en el equipo. Después del reinicio, continúe con el siguiente paso.
- Haga clic en Finish: no es necesario reiniciar. Vaya al siguiente paso.
- Si deshabilitó el software antivirus antes de comenzar a instalar el software de Metasys Server, una vez reiniciado el equipo, inicie sesión y vuelva a habilitar el software.
- (Opcional) Si el emplazamiento muestra grandes cantidades de datos, cambie el tamaño de la limitación de MSMQ. Para obtener más información, consulte la sección Message Queue Size Considerations en la guía ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) .
- Instale una licencia de Metasys Server con Software Manager, que se habrá instalado con el servidor. Para obtener más información, consulte Software Manager Help (LIT-12012389).