Instalación de Metasys Server: Método personalizado - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADX25U-0 MS-ADX25SQL-0 MS-ADX50U-0 MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX100U-0 MS-ADX100SQL2-0 - Server - Metasys Server - 12.0

Instrucciones de instalación y actualización de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
12.0
Revision date
2024-02-07
Product status
Active

Siga los pasos de esta sección si desea utilizar el método personalizado de instalación del software Metasys Server. Utilice el método personalizado por cualquiera de las siguientes razones:

  • desea seleccionar una instancia específica de SQL Server distinta de MSSQLSERVER
  • desea instalar el software Metasys Server en una ubicación diferente a la ubicación predeterminada (C:\Program Files (x86)\Johnson Controls)
  • desea instalar las aplicaciones de terceros que utiliza el Servidor Metasys (RabbitMQ y Erlang/OTP) en una ubicación distinta a la predeterminada (C:\Program Files (x86)\Johnson Controls)
  • está instalando el software Metasys Server en un sistema operativo Windows Server
  • desea instalar el Sistema Avanzado de Informes de Metasys en el servidor Metasys
Nota: Si selecciona el componente Informes en la instalación de Metasys Server, no comience el proceso de instalación hasta que haya creado la base de datos en SCT que desea utilizar con los servicios de informes avanzados de Metasys. Debe seleccionar esta base de datos durante la instalación del software Metasys Server. Además, compruebe que esta base de datos incluya un objeto Sitio. Por último, asegúrese de que Reporting Services esté bien configurado y funcione correctamente. Si no tiene la certeza, consulte la sección Verifiying SQL Server Reporting Services Configuration de las instrucciones SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

Al iniciar el proceso de instalación, Metasys Server Setup detecta si el equipo tiene una versión anterior del software de ADS/ADX y cumple los requisitos previos definidos en este documento. Si se encuentra un software de ADS/ADX anterior a la versión 8.0, aparece un mensaje que le solicita que desinstale primero el software de ADS/ADX; consulte Desinstalación del software Metasys Server Si se encuentra la versión 8.0 o posterior del software de ADS/ADX, hay una opción de actualización disponible. Omita esta sección y vaya a Actualización de Metasys Server. Además, antes de iniciar el proceso de instalación, cierre el Software Manager si está abierto.

  1. Obtenga el archivo de instalación de Metasys Server (MetasysServer_12.0.exe) y el archivo de datos de Metasys Server (MetasysServer_12.0.data). Guarde ambos archivos en la misma ubicación.
  2. Con Windows Explorer, busque la ubicación del archivo de instalación de Metasys Server.
  3. Haga clic con el botón derecho en Metasys Server_12.0.exe y seleccione Ejecutar como administrador. Introduzca las credenciales de usuario del administrador si se le solicita. Aparece la ventana de configuración.
    Figura 1. Ventana de configuración de Metasys Server

  4. Haga clic en Personalizar. Aparecerá la pantalla de la base de datos.
  5. Figura 2. Ventana de la base de datos de Metasys Server

  6. En la sección Base de datos, seleccione una de estas opciones:
    1. Instalación local de SQL Server Express : Haga clic en esta opción si desea que el programa Metasys Server Setup instale una instancia local de SQL Server 2017 Express con CU17. Esta opción está desactivada en los equipos con un sistema operativo Windows Server. Si el equipo tiene una versión no compatible del software SQL Server Express, la instalación se detiene con un mensaje en el que se indica que se debe actualizar a una versión compatible.
      Nota: Esta opción solo está disponible en los equipos host de Windows 10 cuando no hay una instancia de SQL Server.
    2. Utilización del servidor de la base de datos existente : Haga clic en esta opción si ya hay una instancia de software de SQL Server instalada en el ordenador y, a continuación, seleccione el nombre de la instancia del servidor.
    3. Server Name : Haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar el nombre del servidor del motor de la base de datos de SQL instalado en el equipo. Para un ADX unificado, seleccione (localhost) en la mayoría de los casos. Sin embargo, si se encuentran múltiples instancias de SQL Server en el servidor local, haga clic en la que desee utilizar para el software de Metasys . Para un ADX dividido, introduzca el nombre del servidor de la base de datos en este formato: <nombre de servidor> ( instancia por defecto) o <nombre de servidor>\<instancia de base de datos> (instancia con nombre).
      Nota: Si su instalación de SQL Server utiliza el nombre de instancia por defecto, especifique solo el nombre del servidor, pero no incluya el nombre de instancia por defecto. En caso contrario, aparece un mensaje de error y no puede continuar con la instalación. Solo es necesario especificar una instancia de base de datos si tiene una instancia con nombre. Además, si el nombre del servidor que especifica no se resuelve, utilice la dirección IP del servidor.
    4. Usar credenciales de Windows : Seleccione esta opción si desea que el instalador utilice las credenciales del sistema operativo Windows del usuario conectado actualmente para acceder al software SQL Server. El usuario conectado debe ser miembro de la función de administrador de sistemas (sysadmin) en SQL Server. Después de la instalación, puede eliminar los derechos de administrador del sistema del software SQL Server de este usuario si así lo indica el personal de TI.
    5. Nombre de usuario y contraseña : Desmarque la casilla Use Windows Credentials para introducir las credenciales de inicio de sesión y contraseña del administrador de SQL Server en estos campos si desea que el instalador utilice un inicio de sesión de SQL Server con derechos de administrador del sistema.
  7. Haga clic en la pestaña General. Aparecerá la pantalla correspondiente.
  8. En los campos Instalar ruta y Ruta de instalación de terceros, puede aceptar las rutas de instalación por defecto o seleccionar ubicaciones de instalación personalizadas para la aplicación Metasys Server y las aplicaciones de terceros que utiliza el servidor (RabbitMQ y Erlang/OTP). Para seleccionar una ubicación personalizada, haga clic en Examinar para seleccionar una ubicación de instalación personalizada (por ejemplo, unidad E: en lugar de unidad C:). Aparece un cuadro de diálogo para buscar la carpeta. Seleccione una ubicación para la instalación y haga clic en Aceptar.
  9. En la lista de Tarjetas de interfaz de red disponibles, seleccione un adaptador de red.
    Figura 3. Ventana Metasys Server General

  10. Haga clic en la pestaña Informes. Aparecerá la pantalla correspondiente.
    Figura 4. Ventana Metasys Server Reporting

  11. En la sección Informes, seleccione una de estas opciones:
    1. Instalación de Metasys Advanced Reporting : Haga clic para seleccionar la instalación del Sistema Avanzado de Informes de Metasys. Los informes avanzados de Metasys requiere un equipo con un sistema operativo servidor que tenga el componente Reporting Services de SQL Server correctamente configurado.
    2. Server Name : Especifique el equipo en el que está instalado el software SCT haciendo clic en la flecha hacia abajo o escribiendo el nombre del servidor. Seleccione la base de datos que utiliza SCT. Introduzca el nombre del servidor en este formato: <nombredeservidor>\<instanciadebasededatos> (instancia con nombre).
      Nota: Al introducir el nombre del servidor del equipo con SCT y la instancia de la base de datos, no introduzca el nombre de instancia predeterminado. Aparece un mensaje de error y no puede continuar con la instalación. Introduzca una instancia de base de datos solo si tiene una instancia con nombre.
    3. Usar credenciales de Windows : Seleccione esta opción si desea que el instalador utilice las credenciales del sistema operativo Windows del usuario conectado actualmente para acceder al software SQL Server. El usuario conectado debe ser miembro de la función de administrador de sistemas (sysadmin) en SQL Server. Después de la instalación, puede eliminar los derechos de administrador del sistema del software SQL Server de este usuario si así lo indica el personal de TI. Con la herramienta SCT instalada en un equipo remoto, el usuario que ha iniciado sesión en el servidor web/aplicaciones debe tener derechos de administrador de sistema para SQL Server.
    4. Nombre de usuario y contraseña : Desmarque la casilla Use Windows Credentials para introducir las credenciales de inicio de sesión y contraseña del administrador de SQL Server en estos campos si desea que el instalador utilice un inicio de sesión de SQL Server con derechos de administrador del sistema. (Si utilizó la herramienta SQL Installer para configurar SQL Server, debe utilizar el usuario y la contraseña sa de SQL Server).
    5. Archivo comprimido con SCT : Especifique el nombre del archivo comprimido SCT que utilizará el Sistema Avanzado de Informes de Metasys. El instalador verifica la existencia del archivo comprimido especificado.
  12. Para continuar, haga clic en Instalar. Aparece la pantalla Inicializar:

    No haga clic en Cancelar, a menos que necesite detener la instalación y aplicar una actualización del software de SQL Server. Segundos después, el instalador continúa y se muestra el progreso de cada paso.

    Si el programa de instalación requiere un reinicio durante la instalación, le avisa y luego reanuda la instalación después del reinicio.
    Nota: Si falta .NET Framework 4.7.2 en el equipo, la instalación de Metasys Server se detiene en este punto y los componentes de .NET Framework 4.7.2 se instalan en ese momento; después, se reinicia el equipo. Después del reinicio, el instalador de Metasys Server se reanuda automáticamente.
  13. Después de que todos los pasos de la instalación hayan concluido, aparece el cuadro Metasys Server Setup Complete.
    1. Haga clic en Restart now: es necesario reiniciar para realizar los cambios en el equipo. Después del reinicio, continúe con el siguiente paso.
    2. Haga clic en Finish: no es necesario reiniciar. Vaya al siguiente paso.
  14. Si deshabilitó el software antivirus antes de comenzar a instalar el software de Metasys Server, una vez reiniciado el equipo, inicie sesión y vuelva a habilitar el software.
  15. (Opcional) Si el emplazamiento muestra grandes cantidades de datos, cambie el tamaño de la limitación de MSMQ. Para obtener más información, consulte la sección Message Queue Size Considerations en la guía ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) .
  16. Instale una licencia de Metasys Server con Software Manager, que se habrá instalado con el servidor. Para obtener más información, consulte Software Manager Help (LIT-12012389).