Introducción - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADX25U-0 MS-ADX25SQL-0 MS-ADX50U-0 MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX100U-0 MS-ADX100SQL2-0 - Server - Metasys Server - 12.0

Instrucciones de instalación y actualización de Metasys Server

Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
12.0
Revision date
2024-02-07
Product status
Active

La configuración de Metasys Server es una completa utilidad que instala Metasys Server, componentes de terceros requeridos por el software Metasys Server, y muchos de los componentes de Microsoft® Windows® requeridos por el sistema Metasys. Las siguientes tablas muestran los componentes instalados por el instalador de Metasys Server, salvo que ya estén presente. Para el software que aparece en la columna Componentes y productos NO instalados, utilice los correspondientes programas de instalación para agregar esos componentes y aplicaciones.

Tabla 1. Componentes instalados y no instalados por Metasys Server

Componentes de Windows® instalados

Productos de Metasys instalados

Componentes y productos no instalados

  • Microsoft Internet Information Services (IIS)
  • Microsoft .NET Framework 4.7.2
  • Bibliotecas en tiempo de ejecución de Microsoft Visual C++
  • Microsoft Message Queuing (MSMQ)
  • Microsoft SQL Server® 2017 Express CU17 64 bits (solo ADS)
  • Microsoft .NET Framework 3.5.1
  • Servidor en la versión 12.0
  • Metasys UI versión6,0
  • Monitoreo y comando de API
  • Launcher 2.0
  • Sistema Informes avanzados de Metasys (solo ADX)
  • Software Manager versión 3.0
  • Bases de datos del sistema Metasys
  • Software SQL Server (versión completa)
  • SQL Server Management Studio Express
  • Herramienta de configuración del sistema (SCT)
  • Metasys para Entornos Validados (MVE) para ADX
  • Utilidad de exportación de Metasys para ADS y ADX
  • Metasys Database Manager
  • Site Management Portal (SMP)
  • Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)
Nota: Metasys Server Setup intenta instalar el componente Microsoft .NET Framework 3.5.1. Si el equipo en el que está instalando Metasys Server no tiene acceso a las actualizaciones de Windows, la instalación de este componente falla. En este caso, instale manualmente .NET Framework 3.5.1.
La siguiente tabla enumera los componentes de terceros instalados con Metasys Server Setup enVersión 12.0.
Tabla 2. Componentes de terceros instalados con Metasys Server Setup
Componente de terceros Descripción breve
Erlang OTP23.2 (11.1.4) Un componente necesario para la funcionalidad RabbitMQ.
Servidor RabbitMQ3.8.16 RabbitMQ es un bus de servicio utilizado para enviar mensajes de notificación a otros servicios y se utiliza para la comunicación entre procesos (mensajes) en el servidor.
Set Rate Limits Módulo IIS que aplica limitación de velocidad a las llamadas a la API de Metasys. Este módulo y sus configuraciones no se aplican a SMP o Metasys UI.
GraphDB GraphDB almacena una parte de los datos de configuración del sitio Metasys para mejorar la consulta de datos.