Instalación de Unified Metasys Server y SCT en un SO de escritorio - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADX25U-0 MS-ADX25SQL-0 MS-ADX50U-0 MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX100U-0 MS-ADX100SQL2-0 - Server - Metasys Server - 12.0

Instrucciones de instalación y actualización de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
12.0
Revision date
2024-02-07
Product status
Active

Tabla 1. Plataformas compatibles de Metasys Server Unified en un SO de escritorio con SCT

Sistema operativo compatible

Opciones de base de datos compatibles

Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 2004, 21H1 y 21H2 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 21H2, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre la misma.

SQL Server® 2019 Express con CU14 (64 bits)

SQL Server® 2017 Express con CU27 (64 bits)

SQL Server® 2016 Express con SP2 CU17 (64 bits)

Use los pasos de la siguiente tabla para instalar y configurar el software Metasys Server y SCT en un equipo con un sistema operativo de escritorio.

Tabla 2. Instalación de Unified Metasys Server y SCT en un equipo de escritorio

Paso

Acción

Pasos de referencia o adicionales

1.

Verifique que el equipo destinado al software Metasys Server tenga uno de los siguientes sistemas operativos Windows:
  • Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 2004, 21H1 y 21H2 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 21H2, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre la misma.
Ejecute también Windows Update para comprobar que el sistema operativo está actualizado.

Abra una ventana de símbolo del sistema y ejecute el comando Winver como administrador. La versión de Windows se indica en el cuadro de diálogo que aparece. Inicie Windows Update desde el cuadro de búsqueda y aplique todas las actualizaciones necesarias y recomendadas antes de instalar cualquier software de Metasys.

2.

Verifique que el nombre del equipo sea válido para el software Metasys Server.

En el panel de control, haga clic en Sistema y seguridad > Sistema y compruebe que el nombre del equipo que aparece en la ventana cumpla los siguientes criterios:
  • que comience con una letra, no con un número
  • que contenga un máximo de 15 caracteres
  • que contenga solo letras de la A a la Z (en mayúscula o minúscula), números del 0 al 9, y guiones
    Nota: Los guiones bajos no se admiten en el sistema Metasys.
  • que no termine en las letras ADS
  • que no contenga marcas diacríticas ni acentos

3.

Configure el cortafuegos de Windows para garantizar que estén abiertos los puertos que el software de Metasys requiera.

Consulte Configuración del firewall de Windows.

4.

Siga el paso que corresponda:
  • Si está instalando el software Metasys Server en un equipo cuyo idioma sea el inglés, vaya al siguiente paso.
  • Antes de instalar el software Metasys Server en un equipo cuyo idioma no sea el inglés, es necesario establecer la configuración regional del equipo y el idioma predeterminado usado por la base de datos de SQL Server con el mismo idioma local que el idioma predeterminado del sitio.

Consulte la documentación de Microsoft y vea Instalación del servidor Metasys en un idioma distinto del inglés.

5.

Si el equipo tiene varias tarjetas de red, configure la tarjeta de red que el software del servidor Metasys vaya a usar.

Consulte Configuración de tarjetas de red adicionales.

6.

Instale Microsoft.NET Framework 3.5 si el equipo no tiene esta función instalada.

En el Panel de control, haga clic en Programas > Programas y características > Activar o desactivar las características de Windows. Haga clic en la característica Microsoft .NET Framework 3.5 o .NET Framework 3.5. Compruebe el componente Activación HTTP. Si no tiene acceso a Internet, inserte el medio del sistema operativo, abra una ventana de símbolo del sistema como administrador y ejecute este comando (donde <unidad> es la unidad de disco con el medio): Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<unidad>:\sources\sxs /LimitAccess.

7.

Asegúrese de que todos los componentes de software necesarios están activados. El instalador de Metasys SCT no habilita todos los componentes de Windows necesarios. Si falta algún componente necesario, la instalación y el funcionamiento del servidor pueden fallar.

Consulte Funciones y características requeridas por el sistema operativo Windows para obtener más información.

8.

Siga el paso que corresponda:
  • Si desea permitir que el programa de instalación elija automáticamente dónde crear las bases de datos históricas, vaya al siguiente paso.
  • Si desea especificar una ubicación personalizada para las bases de datos históricas de Metasys (por ejemplo, la unidad E:), siga el paso de la derecha.

Consulte Especificación de ubicaciones personalizadas para aplicación y bases de datos de Metasys Server. Esta sección explica cómo instalar el software de SQL Server y SQL Server Management Studio en la unidad de disco alternativa (por ejemplo, la unidad E:). Después de completar los pasos de instalación de SQL Server, siga el siguiente paso.

9.

Si desea que Metasys Server utilice certificados de confianza en lugar de certificados autofirmados (el ajuste predeterminado), configure los certificados en Metasys Server antes de instalar el software. De lo contrario, vaya al paso siguiente.

Consulte Apéndice: Administración de certificados y seguridad.

10.

Instale y obtenga licencia del software SCT 15.0.

Consulte SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

11.

Inicie el launcher y añada un perfil para Metasys SCT.

Consulte Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

12.

Inicie Metasys SCT desde el Launcher para verificar su funcionamiento.

Consulte SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

13.

Instale el software Metasys Server, que también instala una versión compatible del software SQL Server.

Consulte Instalación de Metasys Server: Método predeterminado . Sin embargo, si desea instalar en una unidad de disco alternativa, consulte Instalación de Metasys Server: Método personalizado.

14.

Instale la licencia del software Metasys ADS con Software Manager.

Consulte Software Manager Help (LIT-12012389).

15.

Inicie Metasys UI para verificar su correcto funcionamiento.

Metasys UI Help (LIT-12011953)

16.

(Opcional) Instale la licencia del software SMP. Consulte Metasys Software Purchase Options Product Bulletin (LIT-12011703)
17.

Inicie el launcher y añada un perfil para el Portal de administración de centros (SMP).

Consulte Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

18.

Inicie Metasys SMP desde el launcher y verifique su correcto funcionamiento.

Consulte Inicio de las interfaces de usuario .

19.

(Opcional) Si desea mover las bases de datos históricas de Metasys ahora, use SQL Management Studio para mover las bases de datos a la ubicación deseada.

Consulte Mover las bases de datos históricas de Metasys a una ubicación personalizada.

20.

Instale Metasys Database Manager.

Consulte Metasys Database Manager Installation Guide (LIT-12011553) .

1.

Si se le solicita, reinicie el equipo.

Utilice el procedimiento estándar para reiniciar el sistema operativo.