Equipo con SCT - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADX25U-0 MS-ADX25SQL-0 MS-ADX50U-0 MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX100U-0 MS-ADX100SQL2-0 - Server - Metasys Server - 12.0

Instrucciones de instalación y actualización de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
12.0
Revision date
2024-02-07
Product status
Active

Consulte ISCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) para obtener más información sobre las plataformas compatibles y la instalación de SCT.

Use los pasos de la siguiente tabla para instalar SCT en un sistema Metasys dividido.

Tabla 1. Instalación del software SCT en un sistema Metasys dividido

Paso

Acción

Pasos de referencia o adicionales

1.

Verifique que el equipo destinado al software de SCT tenga uno de los siguientes sistemas operativos compatibles:
  • Windows® 10, ediciones Pro y Enterprise, versiones 2004, 21H1 y 21H2 (64 bits). Para todas las futuras actualizaciones de Windows 10 después de la versión 21H2, evaluaremos y certificaremos la compatibilidad de las actualizaciones del software de Metasys antes de proporcionar orientación sobre la misma.
  • Windows® Server® 2019 (versión 1809 o posteriores) (64 bits)
  • Windows® Server® 2016 (versión 1607 o posteriores) (64 bits)
Ejecute también Windows Update para comprobar que el sistema operativo está actualizado.

Abra una ventana de símbolo del sistema y ejecute el comando Winver como administrador. La versión de Windows se indica en el cuadro de diálogo que aparece. Inicie Windows Update desde el cuadro de búsqueda y aplique todas las actualizaciones necesarias y recomendadas antes de instalar cualquier software de Metasys.

2.

Configure el cortafuegos de Windows para garantizar que estén abiertos los puertos que el software de Metasys requiera.

Consulte Configuración del firewall de Windows.

3.

Siga el paso que corresponda:
  • Si está instalando el software Metasys Server en un equipo cuyo idioma sea el inglés, vaya al siguiente paso.
  • Antes de instalar el software Metasys Server en un equipo cuyo idioma no sea el inglés, es necesario establecer la configuración regional del equipo y el idioma predeterminado usado por la base de datos de SQL Server con el mismo idioma local que el idioma predeterminado del sitio.

Consulte la documentación de Microsoft y vea Instalación del servidor Metasys en un idioma distinto del inglés.

4.

Si el equipo tiene varias tarjetas de red, configure la tarjeta de red que el software del servidor Metasys vaya a usar.

Consulte Configuración de tarjetas de red adicionales.

5.

Instale Microsoft.NET Framework 3.5 si el equipo no tiene esta función instalada.

En el Panel de control, haga clic en Programas > Programas y características > Activar o desactivar las características de Windows. Haga clic en la característica Microsoft .NET Framework 3.5 o .NET Framework 3.5. Compruebe el componente Activación HTTP. Si no tiene acceso a Internet, inserte el medio del sistema operativo, abra una ventana de símbolo del sistema como administrador y ejecute este comando (donde <unidad> es la unidad de disco con el medio): Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:<unidad>:\sources\sxs /LimitAccess.

En sistemas operativos de clase servidor, utilice el Asistente agregar roles y características del Administrador del servidor para agregar las funciones de .NET Framework 3.5 y los componentes de activación HTTP. En algunos sistemas operativos de clase servidor, la activación HTTP puede estar enumerada en los servicios WCF.

6.

Asegúrese de que todos los componentes de software necesarios están activados. El instalador de Metasys SCT no habilita todos los componentes de Windows necesarios. Si falta algún componente necesario, la instalación y el funcionamiento del servidor pueden fallar.

Consulte Funciones y características requeridas por el sistema operativo Windows para obtener más información.

7.

Instale una versión compatible del software SQL Server, en un rquipo de clase servidor incluida la actualización acumulativa recomendada, si la hubiera. La configuración de SCT instala SQL Server 2017 Express con CU17 en un sistema que no sea servidor si SQL no está instalado.

Consulte SQL Server Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012240).

8.

Si desea que Metasys SCT utilice certificados de confianza en lugar de certificados autofirmados (los predeterminados), configure los certificados en Metasys SCT antes de instalar el software. De lo contrario, vaya al paso siguiente.

Consulte Apéndice: Administración de certificados y seguridad.

9.

Instale y obtenga licencia del software SCT 15.0.

Consulte SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

10.

Inicie el launcher y añada un perfil para Metasys SCT.

Consulte Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

11.

Inicie Metasys SCT desde el launcher. Si va a instalar Sistema Informes avanzados de Metasys, cree un nuevo archivo que podrá seleccionar más tarde en la pestaña Informes de la ventana de configuración de Metasys Server.

Consulte SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

12.

Vaya a la siguiente sección para instalar el servidor de la base de datos del ADX dividido.

Vaya a Servidor de base de datos.