Inicio de las interfaces de usuario - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADX25U-0 MS-ADX25SQL-0 MS-ADX50U-0 MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX100U-0 MS-ADX100SQL2-0 - Server - Metasys Server - 12.0

Instrucciones de instalación y actualización de Metasys Server

Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
12.0
Revision date
2024-02-07
Product status
Active

Esta sección trata sobre el inicio de las interfaces de usuario que se instalan con el software Metasys Server.

Si desea asegurar el inicio de la interfaz de usuario de SMP con la opción Warning Banner, consulte Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) para ver detalles sobre cómo habilitar la opción Warning Banner.

Nota: Le recomendamos encarecidamente que no navegue a la interfaz de usuario SMP desde un equipo que ejecute un sistema operativo de clase servidor. De forma predeterminada, la configuración de seguridad mejorada de Windows Internet Explorer está habilitada en los sistemas operativos de clase servidor y puede bloquear la página de descarga del launcher para impedir el acceso al SMP. Abra la interfaz de usuario SMP desde un equipo que no esté ejecutando un sistema operativo de clase servidor.