Desinstalación del software Metasys Server - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADX25U-0 MS-ADX25SQL-0 MS-ADX50U-0 MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX100U-0 MS-ADX100SQL2-0 - Server - Metasys Server - 12.0

Instrucciones de instalación y actualización de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
12.0
Revision date
2024-02-07
Product status
Active

Siga los pasos de esta sección para desinstalar la versión actual del software Metasys Server de un equipo. Sin embargo, si usted tiene el software Metasys Server en la versión 8.x o posterior, y tiene la intención de instalar la versión 12.0, puede omitir esta sección e ir directamente a Actualización de Metasys Server. La única excepción es si está actualizando a una compilación diferente del software Metasys Server en el mismo nivel de versión (por ejemplo, de 11.0.0.4570 a 11.0.0.5847). En este caso, primero debe desinstalar el software ADS/ADX y luego instalar la compilación más reciente.

Nota: La opción Eliminar bases de datos en la pantalla de desinstalación está seleccionada de forma predeterminada. Si marca esta casilla, la base de datos XMS se elimina durante el proceso de desinstalación. No se elimina ninguna otra base de datos, excepto la base de datos XMS. Por lo tanto, para conservar esta base de datos, desmarque esa selección antes de iniciar la desinstalación.
  1. En el Panel de control, haga clic en Programas > Programas y características. Aparece una lista de todos los programas instalados.
  2. Localice y seleccione la versión instalada del programa Metasys Server .
  3. Haga clic en Desinstalar. Comienza el proceso de eliminación. Pueden pasar unos momentos antes de que aparezca la primera ventana de desinstalación.
    Figura 1. Ventana Desinstalar

    1. Remove databases: marque si desea eliminar la base de datos XMS durante la desinstalación. No se elimina ninguna otra base de datos, excepto la base de datos XMS.
    2. Windows authentication: marque si desea utilizar la autenticación de Windows para desinstalar el software; desmarque si desea utilizar una cuenta de administrador de SQL Server. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña de SQL Server.
    3. Username: especifique el nombre de usuario del administrador de SQL Server. Este campo solo se habilita si no se marca la autenticación de Windows.
    4. Password: especifique la contraseña del administrador de SQL Server. Este campo solo se habilita si no se marca la autenticación de Windows.
  4. Haga clic en Desinstalar. Aparece la pantalla de progreso. Espere hasta que todos los pasos hayan finalizado.
  5. Una vez completados todos los pasos, aparece el cuadro correspondiente.
    1. Haga clic en Restart now: es necesario reiniciar para realizar los cambios en el equipo.
    2. Haga clic en Finish: no es necesario reiniciar.