Durante el proceso de instalación o actualización de ADX, puede añadir soporte para el sistema de informes avanzados de Metasys si tiene el archivo de instalación de ADX y el software de SQL Server compatible con SQL Server Database Services y Reporting Services. Después de instalar un ADX, no se puede volver atrás y añadir compatibilidad para el sistema de informes avanzados de Metasys sin reinstalar el software ADX.
El sistema de informes avanzados de Metasys admite instalaciones ADX y ADX dividido.
- ADX unificado con SCT en el equipo ADX
- ADX dividido con SCT en un tercer equipo independiente
Tenga en cuenta lo siguiente en el Sistema Avanzado de Informes de Metasys:
-
Debido a que la base de datos de SCT utilizada por el sistema de informes se especifica durante la instalación de ADX, debe crearla antes de instalar el software ADX. La base de datos no necesita contener información de configuración, pero debe contener un objeto Sitio. La base de datos de SCT puede ser una copia de seguridad restaurada generada en un sistema diferente o una base de datos vacía creada a través de SCT.
- El ordenador que aloja el Sistema Avanzado de Informes de Metasys debe ser un sistema operativo de tipo servidor y debe tener instalada una versión de software de SQL Server compatible. El Sistema Avanzado de Informes de Metasys no es compatible en un equipo con el software SQL Server Express.
-
Después de instalar el software ADX, puede sustituir la base de datos de SCT por una base de datos diferente, pero debe utilizar el mismo nombre de archivo comprimido. Consulte las guías ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) para obtener más información. Para volver a nombrar la base de datos referenciada por el sistema de informes, realice los cambios en la base de datos, desinstale el software ADXy reinstale el software ADX indicando la nueva base de datos.
-
Si tiene un ADX unificado, la SCT debe instalarse en el equipo del ADX que tiene el sistema de informes avanzados de Metasys. La base de datos local de SCT proporciona los árboles de vista All Items y de usuario para el sistema de informes.
-
Si tiene un ADX unificado, debe instalar el software SQL Server con Database Services y Reporting Services en el equipo ADX.
-
Si tiene un ADX dividido, debe instalar el software Database Engine Services of SQL Server en el equipo del servidor de la base de datos y Reporting Services del software SQL Server en el equipo del servidor web/aplicaciones. Debe tener la licencia adecuada del software SQL Server para realizar la instalación en varios equipos. Consulte la guía ADS/ADX Commissioning Guide (LIT-1201645) para obtener información sobre la obtención de licencias.
-
Si tiene un ADX dividido, el ordenador SCT puede tener instalado cualquier software SQL Server o SQL Server Express que sea compatible con el software Metasys.
-
Si tiene un ADX dividido, debe realizar procedimientos específicos de configuración después de instalar el software SQL Server. Consulte SQL Server Software Installation and Upgrade Guide (LIT-12012240) .
- No se puede añadir el sistema de informes avanzados Metasys durante una actualización si no se configuró e instaló durante la instalación inicial del ADX. Asegúrese de seguir todos los pasos incluidos en la documentación de instalación al configurar el software SQL Server y la instalación inicial de ADX. Durante una instalación de actualización, si no se le pide que configure la función de informes, debe desinstalar el ADX, verificar la configuración del software SQL Server y, a continuación, instalar el ADX.