Verificación de la cadena de certificados del servidor - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADX25U-0 MS-ADX25SQL-0 MS-ADX50U-0 MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX100U-0 MS-ADX100SQL2-0 - Server - Metasys Server - 12.0

Instrucciones de instalación y actualización de Metasys Server

Product name
Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
12.0
Revision date
2024-02-07
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para verificar una cadena de certificados para un servidor Metasys o un ordenador con SCT:

Procedimiento

  1. En el Panel de control, seleccione Sistema y seguridad > Herramientas administrativas y haga doble clic en el Administrador de Internet Information Services (IIS). Aparecerá la pantalla principal de ISS.
  2. Resalte el nombre del servidor web.
  3. En la sección de IIS, en el panel central, haga doble clic en Certificados del servidor. Aparece el panel Certificados del servidor.
  4. En el panel Acciones, haga clic en Ver. Aparecerá la pantalla Certificado.
  5. Haga clic en la pestaña Ruta de certificación. Aparece la cadena de certificados.
  6. Haga clic en Aceptar para cerrar la vista de certificados.