Servidor de base de datos - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADX25U-0 MS-ADX25SQL-0 MS-ADX50U-0 MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX100U-0 MS-ADX100SQL2-0 - Server - Metasys Server - 12.0

Instrucciones de instalación y actualización de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
12.0
Revision date
2024-02-07
Product status
Active
Tabla 1. Plataformas soportadas Metasys Server dividida para servidor de base de datos

Sistema operativo compatible

Opciones de base de datos compatibles

Windows® Server® 2019 (versión 1809 o posteriores) (64 bits)

Windows® Server® 2016 (versión 1607 o posteriores) (64 bits)

SQL Server® 2019 con CU14 (64 bits)

SQL Server® 2017 con CU27 (64 bits)

SQL Server® 2016 con SP2 CU17 (64 bits)

Utilice los pasos de la siguiente tabla para actualizar el componente de la base de datos del ADX en un sistema Metasys dividido.

Tabla 2. Actualización en el emplazamiento del Servidor de base de datos en el Servidor Metasys dividido

Paso

Acción

Pasos de referencia o adicionales

1.

Verifique que la versión actualmente instalada del software SQL Server sea compatible con la nueva versión del software de Metasys. Si es necesario, aplique el paquete de servicios o la actualización acumulativa compatibles.

Consulte Verificación de que el equipo tiene instalada una versión compatible del software SQL Server.

2.

Instale Metasys Database Manager en la versión 12.0. Metasys Database Manager y el software de Metasys Server deben tener la misma versión.

Consulte Metasys Database Manager Installation Guide (LIT-12011553) .

3.

(Opcional) Si necesita que el servidor sea compatible con FIPS, active el modo FIPS e instale el componente Metasys FIPS.

Consulte Habilitación e instalación del componente FIPS.

4.

Cree una copia de seguridad completa de la imagen del disco duro del equipo en un medio externo (opcional aunque recomendado).

Consulte la documentación que acompaña al software de copia de seguridad de su sistema operativo.

5.

Vaya a la siguiente sección para actualizar el servidor web/aplicaciones del ADX dividido.

Ir a Servidor web/de aplicaciones.