Equipo con SCT - Metasys - LIT-12012162 - MS-ADS05U-0 MS-ADX10U-0 MS-ADX10SQL-0 MS-ADX25U-0 MS-ADX25SQL-0 MS-ADX50U-0 MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX100U-0 MS-ADX100SQL2-0 - Server - Metasys Server - 12.0

Instrucciones de instalación y actualización de Metasys Server

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Metasys Server
Document type
Installation Guide
Document number
LIT-12012162
Version
12.0
Revision date
2024-02-07
Product status
Active

Consulte ISCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) para obtener más información sobre las plataformas compatibles y la instalación de SCT.

Use los pasos de la siguiente tabla para actualizar SCT en un sistema Metasys dividido.

Tabla 1. Actualización de SCT en un equipo diferente a partir de un sistema Split (dividido) de Metasys Server (en el emplazamiento)

Paso

Acción

Pasos de referencia o adicionales

1.

Transfiera y realice copias de seguridad de todas las bases de datos de ADS/ADX y de archivos comprimidos de motores en red a la herramienta SCT existente. Asegúrese de seleccionar la opción Include Security en la transferencia.

Consulte Database Uploading, Downloading, and Synchronization de SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964) o SCT Technical Bulletin (LIT-1201534) para la versión que tiene actualmente instalada (no la nueva versión).

2.

Determine si necesita registrar las cuentas y los roles de los usuarios existentes:
  • Si el sistema Metasys actual está en la versión 5.2 o una anterior, siga los pasos de la derecha.
  • Si el sistema Metasys actual está en la versión 6.0 o una posterior, vaya al siguiente paso.

Inicie sesión en SCT y abra la herramienta Security Administrator (Herramientas > Administrator). En Security Administrator, registre todos roles, las cuentas de usuario locales y las cuentas de usuario de Active Directory que desee volver a crear en la herramienta SCT actualizada. Todos los roles y cuentas de usuario personalizados se pierden cuando se desinstala SCT 5.2 (o anterior) y se instala una versión más reciente de SCT. Para facilitar la recuperación posterior, puede resultar útil utilizar la función de impresión de pantalla del equipo para capturar los permisos de acceso de usuario y otra información de cada función. Consulte la página web Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) para la versión 5.2 o anterior.

3.

Envíe todas las muestras de tendencias de cada motor en red al Director de Sitio de ADS/ADX utilizando el comando Route Samples en cada motor. Este paso garantiza que el Director de Sitio tenga todas las muestras posibles antes de comenzar la actualización. Espere unos minutos para asegurarse de que se hayan enviado todas las muestras.

Consulte Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) para obtener información sobre el comando Route Samples.

4.

Detenga el servicio Metasys III Device Manager en el equipo ADS/ADX. Esta acción evita la recopilación de nuevas auditorías, alarmas, tendencias y anotaciones mientras realiza la actualización. Si el cliente acepta la pérdida de muestras de datos durante una actualización, puede ir al siguiente paso.

Haga clic con el botón secundario del ratón en la barra de tareas de Windows e inicie el Administrador de tareas. Haga clic en la pestaña Servicios. Localice un servicio denominado Metasys III Device Manager. Seleccione este servicio y haga clic con el botón secundario del ratón y seleccione Detener. El servicio Metasys III Device Manager se detiene.

5.

Realice una copia de seguridad completa de todos los datos históricos en el equipo ADS/ADX con el administrador de bases de datos Metasys. Si el sistema que se va a actualizar está en la versión 8.0 u 8.1, después de hacer una copia de seguridad de las bases de datos históricas, utilice SQL Server Management Studio para hacer una copia de seguridad de la base de datos SpacesAuthorization. Una vez finalizada la instalación, restaure la base de datos de SpacesAuthorization.

Consulte Backing Up a Database en Metasys Database Manager Help (LIT-12011202) .

6.

Haga una copia de cada archivo de copia de seguridad de bases de datos históricas y de cada archivo de copia de seguridad de archivo comprimido y almacénelos en un medio extraíble (por ejemplo, una unidad flash o un DVD).

Utilice el Explorador de Windows para preparar y archivar las copias de los archivos.

7.

Antes de actualizar el software de Metasys se recomienda crear de forma opcional una copia de seguridad completa de la imagen del disco duro del equipo en un medio externo.

Consulte la documentación que acompaña al software de copia de seguridad de su sistema operativo.

8.

Seleccione la acción adecuada:
  • Si el sitio se encuentra en la versión 7.0 o anterior, desinstale la herramienta NAE Update Tool si está presente. Este paso de desinstalación es necesario antes de instalar o actualizar a la nueva versión de la herramienta SCT.
  • Si el sitio está en la versión 8.0 o posterior, vaya al siguiente paso.

En el Panel de control, haga clic en Programas > Programas y características. Seleccione el programa de la lista y haga clic en Desinstalar.

9.

Desinstale la herramienta NxE Information and Configuration Tool (NCT) si está presente.

En el Panel de control, haga clic en Programas > Programas y características. Seleccione el programa de la lista y haga clic en Desinstalar.

10.

Seleccione la acción adecuada:
  • Si tiene la versión 7.x a 10.x de SCT o 11.1 a 13.x de SCT, vaya al paso siguiente.
  • Si tiene la versión 6.5.x o anteriores de SCT, o la versión 11.0 de SCT, siga los pasos de la derecha para registrar manualmente a todos los usuarios de SCT.
  1. Inicie sesión en SCT y abra la herramienta Security Administrator (Tools > Administrator).
  2. En Security Administrator, registre todos los roles de SCT, las cuentas de usuario locales y las cuentas de usuario de Active Directory que desee volver a crear en la herramienta SCT actualizada. Todos los roles y cuentas de usuario personalizadas de SCT se pierden al desinstalar SCT en el siguiente paso.
  3. Para facilitar la recuperación posterior, puede resultar útil utilizar la función de impresión de pantalla del equipo para capturar los permisos de acceso de usuario y otra información de cada función.

11.

Desinstale la versión actual del launcher de Metasys del equipo con SCT y elimine todos los clientes que se conecten a ADS/ADX .

En el Panel de control, haga clic en Programas > Programas y características. Seleccione Johnson Controls - Launcher en la lista de programas y haga clic en Desinstalar.

12.

Seleccione la acción adecuada:
  • Si tiene la versión 6.5.x o anteriores de SCT, vaya al paso siguiente.
  • Si tiene la versión 7.0 a 13.1 de SCT, siga los pasos de la derecha.
  • Si tiene la versión 13.2 o posterior de SCT, actualice al software SCT 15.0. A continuación, obtenga la licencia del software SCT 15.0 con el gestor de software Software Manager. Pueden consultarse más detalles en SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067)
  1. Desinstale el software SCT 7.0 a 13.1 existente. Para conservar la base de datos de seguridad SCT, asegúrese de desmarcar la casilla para eliminar bases de datos. Pueden consultarse más detalles en SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

  2. Instale el software SCT 15.0. A continuación, obtenga la licencia del software SCT 15.0 con el gestor de software Software Manager. Pueden consultarse más detalles en SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

13.

Seleccione la acción adecuada:
  • Si tiene la versión 7.0 o posteriores de SCT, vaya al paso siguiente.
  • Si tiene la versión 6.5.x o anteriores de SCT, siga los pasos de la derecha.
  1. Desinstale el software SCT 6.5.x existente o anterior. Las bases de datos de seguridad de SCT y ADS/ ADX no están separadas en la versión 6.5.x o anteriores, por lo que no existe la opción de actualización de SCT. Consulte la sección Uninstalling SCT de SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

  2. Instale y obtenga la licencia del software SCT 15.0. Consulte SCT Installation and Upgrade Instructions (LIT-12012067) .

14.

Inicie SCT desde el launcher o el acceso directo a SCT de Metasys. Inicie sesión con el nombre de usuario y contraseña de MetasysSysAgent. El proceso de inicio de sesión puede tardar un poco más de lo habitual.

Consulte Launcher Tool Help (LIT-12011742) .

15.

Como parte de la actualización en el emplazamiento, abra la base de datos del archivo comprimido con SCT haciendo clic en Item > Open Archive. Consulte la información a la derecha.

Seleccione la acción adecuada:
  • Si la base de datos del archivo no aparece en la lista, utilice SCT para restaurar la base de datos(Tools > Database > Restore Backup). Una vez finalizada la restauración, abra el archivo comprimido haciendo clic en Item > Open Archive. Haga clic en Refresh para actualizar el archivo comprimido a la nueva versión.

  • Aparece un mensaje para actualizar el archivo comprimido a esta versión del sistema Metasys. Haga clic en Upgrade Archive para actualizar el archivo a la nueva versión.

16.

Seleccione la acción adecuada:
  • Si ha actualizado SCT partiendo de la versión 7.x o versión 11.1 a la versión 14.0, vaya al paso siguiente.
  • Si ha actualizado SCT a partir de la versión 6.5.x o anterior, o de la versión 11.0 a la versión 15.0, inicie SCT. Abra la herramienta Security Administrator (Tools > Administrator). En Security Administrator, vuelva a crear todos los roles, cuentas de usuario y cuentas de usuario de Active Directory que estaban presentes en la versión anterior de SCT (o cree un nuevo conjunto limitado de usuarios de SCT). Si realizó capturas de pantalla de las funciones y usuarios de SCT en un paso anterior, utilice estas pantallas como guía para agregar los roles y cuentas de usuario a SCT.

Consulte Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) .

17.

Cree una copia de seguridad completa de la imagen del disco duro del equipo en un medio externo (opcional aunque recomendado).

Consulte la documentación que acompaña al software de copia de seguridad de su sistema operativo.

18.

Vaya a la siguiente sección para actualizar el servidor de la base de datos del ADX dividido.

Vaya a Servidor de base de datos.