Esta sección incluye los pasos para realizar una actualización en el emplazamiento del software ADS o ADX a Metasys Server 12.0. Una actualización in el emplazamiento se realiza para actualizar un sistema Metasys existente en el mismo equipo utilizando la misma versión o versión actualizada del software SQL Server. (Esta selección de actualización también se aplica si necesita actualizar el software SQL Server a un Service Pack más reciente) Antes de actualizar al software Metasys Server 12.0, asegúrese de revisar Lista de comprobación previa al trabajo para nuevas instalaciones y actualizaciones y Tabla 1.
¿Qué tipo de Metasys Server está actualizando? | |
---|---|
ADS unificado | Seleccione esta opción para actualizar Metasys Server en un sistema operativo de escritorio. |
ADS unificado con SCT | Seleccione esta opción para actualizar Metasys Server y SCT en un sistema operativo de escritorio. |
ADX unificado | Seleccione esta opción para actualizar Metasys Server en un sistema operativo de clase servidor. |
ADX unificado con SCT | Seleccione esta opción para actualizar Metasys Server y SCT en un sistema operativo de clase servidor. |
ADX dividido con SCT | Seleccione esta opción para actualizar Metasys Server y SCT en un configuración Split (dividida). Con un ADX dividido, el componente de base de datos se instala en un sistema de clase servidor, el componente de la web/aplicación se instala en otro sistema operativo de clase servidor, y el SCT se instala en un sistema operativo de clase servidor o uno de escritorio. |