Exportación del diagrama de elevador - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Al abrir un escaneo, puede exportar un diagrama de elevador de los dispositivos escaneados a un archivo de Microsoft Visio.

Nota: Esta función solo está disponible para los escaneos de inventario y rendimiento. Debe tener instalado Microsoft Visio 2013 o superior para que este proceso funcione.

Procedimiento

  1. Abra un escaneo Haga clic en Abrir escaneo en la barra de herramientas o en el menú principal, o haga clic en la tarjeta de un escaneo reciente en la ventana principal de PVT.
  2. Haga clic en Exportar el elevador en la parte superior derecha.
  3. Se abre Microsoft Visio y se crea automáticamente el diagrama del elevador.