Requisitos previos: Antes de crear un nuevo proyecto, asegúrese de poder acceder al archivo del Sistema de automatización de edificios Metasys o de la Herramienta de configuración del sistema (SCT) del cliente.
- Haga clic en Nuevo escaneo en el menú principal para crear un nuevo proyecto.
- Introduzca los campos obligatorios Nombre del proyecto, Filtrar por país y Sucursal.Nota: Si empieza a escribir el nombre de la sucursal que busca, la lista selecciona automáticamente la entrada. Si la sucursal que desea no aparece en la lista, asegúrese de que realiza la sincronización desde la página de inicio y de que la sucursal existe en Salesforce.
- Haga clic en la flecha de la derecha. Aparece el cuadro de mensaje Información del cliente.
- Introduzca la información del cliente y haga clic en la flecha de la derecha.
- Seleccione su Sistema operativo del servidor y la Versión de SQL Server, e indique si tiene implementada la interfaz de usuario de Metasys en su sitio. También puede proporcionar información sobre su licencia de Metasys. Si no sabe bien qué información debe proporcionar en el campo Licencia de Metasys, pase el ratón por encima del icono de información. Haga clic en la flecha de la derecha.
- Seleccione Archivo SCT u En línea.Nota: En línea se refiere a un Director de sitio de Metasys de un sistema activo.
- Introduzca la IP o el nombre de host del servidor o equipo que tiene instalado el archivo SCT del sitio.Nota: Puede especificar un número de puerto diferente para acceder a un sitio colocando dos puntos seguidos del número de puerto después de la dirección. Por ejemplo:
localhost:443. No hay selección predeterminada de puerto. - Introduzca su nombre de usuario.
- Introduzca su contraseña y haga clic en la flecha de la derecha.Nota: Las opciones Obtener lista de archivos y Archivo solo se activan cuando se selecciona el botón de opción Archivo SCT.
- Si selecciona la opción Archivo SCT, haga lo siguiente:
- Haga clic en el botón Obtener lista de archivos para obtener una lista de los archivos existentes que la PVT pueda escanear.
- En el menú desplegable Archivo, seleccione el archivo que desee escanear.
- Si selecciona la opción Archivo SCT, haga lo siguiente:
- Haga clic en la flecha de la derecha.
- Seleccione el tipo de escaneo a realizar:
- Inventario: Escanea el motor o el controlador excluyendo la información del punto. El escaneo de inventario con puntos escanea también la información de los puntos. La pestaña Puntos solo es visible cuando se ha completado el escaneo del inventario con puntos.
- Rendimiento: Este escaneo solo está disponible para los sitios en línea y no para el Archivo SCT.
- Evaluación de función: Escanea las funciones del sistema Metasys y cómo las utiliza el cliente.
- Haga clic en Realizar análisis. La PVT presenta una lista de los dispositivos de supervisión del sistema. Seleccione los dispositivos de supervisión a escanear.Nota: Consulte Tabla 1 para obtener información sobre los distintos tipos de escaneos y su uso.
- Haga clic en Análisis seleccionado para iniciar el escaneo.Si desea detener un escaneo antes de que finalice, puede seleccionar una de las siguientes opciones:
- No guardar: cancela todo el escaneo y no crea ningún proyecto.
- Guardar: guarda los datos completados.