Reglas de la PVT - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06

Las reglas de la PVT se actualizan con cada versión de Metasys. Cuando se actualiza la PVT a la versión 4.1, las reglas se actualizan para coincidir con la versión 12.0 de Metasys. La PVT puede resaltar posibles problemas y sugerir recomendaciones si se encuentra algún incumplimiento en el escaneo.

PVT 4.1 admite los siguientes tipos de reglas:
Tabla 1. Reglas de la PVT
Regla Descripción
Parche Identifica si a alguno de los motores escaneados le falta un parche crítico.
Firmware más reciente Identifica si los motores funcionan con el último parche disponible.
Recuento de objetos Identifica si algún motor está funcionando por encima de su capacidad máxima en términos del límite de recuento de objetos especificado.
Recuento de controladores Identifica si algún motor está funcionando por encima de la capacidad máxima en términos del límite de recuento de controladores especificado.
Motor obsoleto Identifica qué motores están ejecutando una versión obsoleta del sistema operativo.
Dispositivos maestros JCI Identifica los dispositivos de Johnson Controls y los de terceros.
Rendimiento Identifica problemas de rendimiento. Por ejemplo, los ID de BACnet duplicados asignados a varios dispositivos, o motores de ventilador funcionando a máxima velocidad.