Interfaz de usuario de PVT - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06

La interfaz de usuario principal de la PVT contiene las siguientes opciones: Nuevo escaneo, Abrir escaneo y Comparar escaneos. Utilice el icono de menú con tres líneas situado en la esquina superior izquierda de la interfaz para acceder a estas opciones y también a las siguientes: Eliminar análisis, Configuración del sitio, Preferencias, Ajustes, Ayuda y Acerca de.

Figura 1. Interfaz de usuario de la PVT en modo de escaneado automático 4.1
Tabla 1. Objetos de la Interfaz de usuario de la PVT
Opción Descripción
Nuevo escaneo Abra la interfaz Nuevo escaneo para crear un nuevo escaneo.
Abrir escaneo Abra un escaneo programado existente o a demanda desde la base de datos local o desde un archivo PVT.
Nota: Puede abrir archivos PVT a partir de la versión PVT 3.0 y superiores.
Eliminar análisis Elimine un escaneo existente de su sistema local.
Comparar escaneos Compare dos escaneos de distintos momentos para identificar cualquier cambio en los datos del sitio.
Configuración del sitio Siga los pasos para cambiar la configuración del sitio y los detalles del escaneo programado. Estos son los mismos pasos que se siguen cuando se accede por primera vez al modo de escaneado automático de la PVT 4.1.
Preferencias Utilice las preferencias para especificar nombres definidos por el usuario para puntos y equipos.
Pestaña Descripción
Punto de campo Modifique los criterios de búsqueda de los nombres de los puntos para obtener mejores resultados de punto.
Número de instancia Modifique los criterios de búsqueda del número de instancia para obtener mejores resultados de punto.
Tipo de equipo Modifique los criterios de búsqueda de los nombres de los tipos de equipo para obtener mejores resultados de puntos en la identificación de equipos.
Regla de preferencias Modifique las preferencias de las reglas para la programación, los puntos de consigna, los filtros, los eventos de alarma, la gestión de usuarios, los residuos térmicos, el motor del ventilador y los distintos módulos de variación de los puntos de consigna.
Configuraciones Modifique la configuración del idioma y la información sobre las horas de trabajo. Activar o desactivar el estado de sincronización.
Ayuda Vea la documentación de la PVT en el navegador.
Acerca de Vea la información sobre la versión y la licencia de su instalación PVT. Compruebe la última versión de la regla sincronizada desde la nube.