Inicio de la PVT - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06
  1. Haga doble clic en el icono del escritorio de Metasys PVT.
  2. Si la aplicación PVT le pide que añada sitios como sitios de confianza o que active JavaScript, hágalo en función del navegador que se esté utilizando para la PVT.
  3. Inicie sesión con su ID global y su contraseña.
    Nota: El inicio de sesión es obligatorio para que se inicie la PVT.
  4. Cuando inicie la PVT por primera vez, haga clic en Acepto en la ventana emergente de los Términos de servicio.

  5. Introduzca la configuración del sitio y los datos del escaneo programado, consulte Introduzca la configuración del sitio y los datos del escaneado programado.

    Después de introducir los datos, cuando luego inicie la PVT, se abrirá la interfaz de la misma.

  6. Si desea activar los escaneos automáticos programados, cierre la PVT.
    Nota: Los escaneos automáticos de la PVT solo se ejecutan cuando la aplicación PVT está cerrada. Si la PVT está abierta a la hora programada de un escaneo, el escaneo programado no se inicia.

    Si desea realizar tareas manuales, consulte Interfaz de usuario de PVT para obtener más información.

Nota: La PVT se cierra automáticamente tras 30 minutos de inactividad.
Nota: La nube de la PVT identifica todos los escaneos de un mismo sitio y los agrupa en función de un ID de correlación del sitio.