Generación de informes - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Al abrir un escaneo, puede generar un informe que contenga los datos del escaneo en formato de documento. Puede exportar el informe como documento PDF o Microsoft Word, o puede imprimirlo.

Para generar y guardar un informe de un escaneo, complete los pasos siguientes:

Procedimiento

  1. Abra un escaneo Haga clic en Abrir escaneo en la barra de herramientas o en el menú principal, o haga clic en la tarjeta de un escaneo reciente en la ventana principal de PVT.
  2. Pulse Informe en la parte superior derecha.
  3. Seleccione el tipo de informe en el menú desplegable.

    Se abrirá la ventana del informe, en la que podrá desplazarse por él.

  4. Para cambiar el diseño de la página, haga clic en el icono Configuración de página de la barra de herramientas.
  5. Para guardar el informe, haga clic en el icono Exportar de la barra de herramientas y seleccione PDF o Word.
  6. Para imprimir el informe, haga clic en el icono Imprimir en la barra de herramientas.