Exportación de los resultados del escaneado, una estimación de tareas y una lista de tareas - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Al abrir un escaneo, puede exportar los resultados del mismo, una estimación de tareas o una lista de tareas a un archivo de Microsoft Excel.

Para exportar los datos de escaneo, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Abra un escaneo Haga clic en Abrir escaneo en la barra de herramientas o en el menú principal, o haga clic en la tarjeta de un escaneo reciente en la ventana principal de PVT.
  2. Haga clic en Exportar en la parte superior derecha y, en el menú desplegable, seleccione Resultados del escaneo, Estimación de tareas o Lista de tareas.
  3. En la ventana de diálogo, cambie el nombre del archivo si es necesario y haga clic en Guardar.