Ya se puede activar o desactivar el estado de sincronización en el modo de escaneado automático o en el modo interactivo. De manera predeterminada, el estado de sincronización está establecido en Sí. Si selecciona No, los escaneos no se sincronizan con la nube.
Figura 1. Ajustes de la PVT
La siguiente tabla muestra una serie de condiciones que impedirían o no la sincronización de un escaneo:
| Ajustes del estado de sincronización | Horas de trabajo | Estado de sincronización del proyecto | ¿Se sincronizará el proyecto? |
| Desactivar | * | * | No |
| Activar | Sí | * | No |
| Activar | * | Archivo externo | No |
| Activar | No | Archivo no externo | Sí |
Nota: De forma predeterminada, esta opción está oculta. Para mostrar esta opción, ajuste el valor de
HideSyncSetting=False en el archivo JCI.Applications.PVT.exe.config ubicado en C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\Metasys Performance Verification Tool.