Estado de sincronización - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06

Ya se puede activar o desactivar el estado de sincronización en el modo de escaneado automático o en el modo interactivo. De manera predeterminada, el estado de sincronización está establecido en . Si selecciona No, los escaneos no se sincronizan con la nube.

Figura 1. Ajustes de la PVT
La siguiente tabla muestra una serie de condiciones que impedirían o no la sincronización de un escaneo:
Tabla 1. Condiciones de sincronización
Ajustes del estado de sincronización Horas de trabajo Estado de sincronización del proyecto ¿Se sincronizará el proyecto?
Desactivar * * No
Activar * No
Activar * Archivo externo No
Activar No Archivo no externo
Nota: De forma predeterminada, esta opción está oculta. Para mostrar esta opción, ajuste el valor de HideSyncSetting=False en el archivo JCI.Applications.PVT.exe.config ubicado en C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\Metasys Performance Verification Tool.