Uso de la PVT en modo de escaneado automático - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06

Utilice el modo de escaneado automático para programar escaneos que se produzcan automáticamente en el intervalo definido. Los datos se suben a la nube de la PVT y están disponibles para su visualización a través de los informes PowerBI® .

También tiene la opción de realizar escaneos a demanda, ver y exportar datos de escaneos, generar informes de escaneos, eliminar un escaneo y comparar escaneos.

Nota: Las siguientes funciones no están disponibles en el modo de escaneado automático 4.1: actualización y edición de escaneos, guardado de escaneos como archivo PVT, exportación de un elevador y actualización de resultados.
Nota: El modo de escaneado automático solo es accesible para usuarios con credenciales de Johnson Controls.
Nota: Una vez programados los escaneos automáticos, al abrir la PVT en modo interactivo se cancela un escaneado automático en curso.