Tipo de escaneos - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06

En la tabla siguiente se explican los distintos tipos de escaneo.

Tabla 1. Tipos de escaneo
Tipo de escaneo Descripción
Inventario Identifica una lista de inventario de todo el hardware de control, como dispositivos de supervisión y controladores, junto con varios atributos clave de dichos controladores.
Rendimiento Esta función realiza las siguientes tareas:
  • Identifica oportunidades de mejora, que podrían suponer un ahorro energético.
  • Identifica las áreas de la red a las que les vendría bien algo de mantenimiento, como limpiar las referencias desligadas o eliminar los ID de BACnet® duplicados.
  • Mide la precisión con la que se cumplen y mantienen los puntos de consigna e identifica los equipos que se desvían con frecuencia de dichos valores.
  • Identifica las áreas de riesgo para la seguridad, como las cuentas inactivas y el uso de las credenciales predeterminadas de Metasys.
Evaluación de función Mide el grado de utilización de las funciones de Metasys e informa sobre las funciones más infrautilizadas, como los resúmenes personalizados, el arranque óptimo o el límite de demanda/Rotación de carga (DLLR).