El servicio de sincronización de la PVT se instala con la PVT y se ejecuta en segundo plano para sincronizar sus datos de la PVT con la nube. El servicio requiere una conexión activa a Internet y solo realiza la sincronización después de que usted cierre la PVT. Tras iniciar la PVT por primera vez, los usuarios deben introducir sus credenciales SSO. Las opciones de sincronización no estarán disponibles hasta que los usuarios inicien sesión.
Tras conectarse, aparecerá una nueva columna, Estado de sincronización, en Abrir proyecto.
- Si un proyecto no está sincronizado, el estado es Listo para sincronizar.
- Si un proyecto está sincronizado, el estado indica Sincronizado.
En la lista de Proyectos recientes, el icono de la nube de cada proyecto sincronizado se vuelve verde.
Si ha establecido un horario de trabajo, todos los proyectos con Listo para sincronizar se sincronizarán fuera de este horario. Para sincronizar proyectos manualmente, haga clic en Sincronizar ahora en el cuadro de diálogo Abrir proyecto. Haga clic en Sincronizar ahora para forzar manualmente el horario de trabajo establecido y sincronizar todos los proyectos con estado Listo para sincronizar.
Nota: Si todos los proyectos están sincronizados, el botón Sincronizar ahora estará desactivado.
Nota: Solo se pueden visualizar los datos de los últimos 7 días.