Resumen de cambios - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06

La siguiente información es nueva o se ha revisado en la versión 4.1 de la PVT:

  • Se han añadido nuevas secciones, Licencias de la PVT y Recuperación de una licencia de técnico, para documentar cómo recuperar y activar licencias de la PVT.
  • Se ha añadido una nueva sección, Reglas de la PVT, para documentar las reglas de la PVT 4.1.
  • Se ha añadido una nota a Uso de la PVT en modo de escaneado automático para indicar que el modo de escaneado automático solo es accesible para los usuarios internos.
  • Se ha actualizado Datos de rendimiento para incluir detalles adicionales sobre dónde se pueden ver las reglas en la PVT.
  • Se ha añadido una nueva sección, Escaneo a demanda para documentar la opción de escanear dispositivos cuando sea necesario.
  • Se ha añadido una nueva sección, Estado de sincronización para describir cómo se puede activar o desactivar ahora el estado de sincronización en el modo de escaneado automático o en el modo interactivo.
  • Se ha añadido una nueva sección, Puntos de datos de diagnóstico del bus para enumerar los puntos de datos relacionados con el diagnóstico del bus que captura la PVT.
  • Se ha actualizado Instalación de la PVT para incluir un requisito previo sobre el cierre del Administrador de software al instalar la PVT.
  • Se ha sustituido Internet Explorer por Microsoft Edge, ya que ha dejado de recibir soporte.