Recuperación de una licencia de técnico - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document type
User Guide
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Si tiene una licencia de técnico, la PVT solo puede funcionar en modo interactivo. Para obtener y activar un licencia de técnico, complete los pasos siguientes:

Procedimiento

  1. Navegue hasta el Portal de licencias de Johnson Controls e inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de Johnson Controls.
  2. En la pestaña Mis licencias de tecnología, haga clic en el botón Nueva licencia de técnico.
  3. En la siguiente pantalla, busque y seleccione el producto para PVT.
  4. En la siguiente pantalla, acepte los términos y condiciones.
    Nota: Cuando el sistema genera una solicitud para crear una licencia de técnico, las dos primeras solicitudes se aprueban automáticamente y cualquier solicitud posterior se envía al administrador de licencias de la sucursal para su aprobación.
  5. Una vez aprobada la licencia, vaya a la pestaña Mis licencias de tecnología y haga clic en la lista de acciones.
    1. Para recuperar la clave del producto y utilizarla para la activación de la licencia en el modo en línea, haga clic en Ver clave del producto y copie la clave del producto de la ventana emergente.
    2. Para descargar el archivo para la activación de licencias fuera de línea, seleccione Iniciar una nueva activación fuera de línea e indique el ID del sistema de la máquina y haga clic en Siguiente Verifique la etiqueta de la máquina y haga clic en Siguiente. Descargue el archivo para activarlo fuera de línea.
  6. Navegue hasta el Administrador de software y haga clic en Añadir licencia.
  7. En la ventana emergente, haga clic en En línea con clave de producto o Fuera de línea con un archivo de activación de licencia.