Instalación de la PVT - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06

Antes de empezar

Antes de instalar la PVT, verifique que dispone de lo siguiente:
  • Una identificación global de Johnson Controls, una conexión a Internet y una máquina homologada.

  • Permisos de administrador. Si no tiene permisos de administrador, aparecerá un error. Póngase en contacto con su departamento de TI local para recibir los permisos adecuados.

Importante: La PVT no admite la lectura de datos de escaneado de ninguna versión de PVT anterior a la 3.1. La versión 2.0.3 es una versión especial de la PVT que puede utilizar para leer los escaneos realizados con versiones anteriores de la PVT y para generar informes. No debe utilizar la versión 2.0.3 para realizar nuevos escaneos de un sitio a menos que necesite realizar un escaneo PMI, que no es compatible con la versión 3.1 y superiores.
Nota: Asegúrese de cerrar el Administrador de software antes de instalar la PVT.

Procedimiento

Complete todos o parte de los pasos siguientes según su escenario de instalación o actualización:
  • Si está actualizando a la PVT 4.1 desde las versiones 1.5, 2.0 o 2.0.2, complete todos los pasos siguientes.
  • Si está instalando la PVT 4.1 por primera vez, complete los pasos 4 a 8.
  • Si está actualizando a la PVT 4.1 desde la versión 3.1 o desde una versión 4.0 anterior, complete los pasos 5 a 8.
  1. Asegúrese de que el puerto 443 esté abierto para que la herramienta pueda comunicarse con la nube.
  2. Realice una copia de seguridad de todos los proyectos como se indica a continuación:
    • Exporte los proyectos creados como archivos .PVT.
    • Guarde los proyectos sincronizados en la siguiente ubicación: C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\Metasys Performance Verification Tool\CreatedPVTs.
  3. Desinstale la PVT del equipo.
    Nota: No cancele el proceso de desinstalación ni apague su máquina durante el proceso para evitar un mal funcionamiento de la aplicación.
  4. Una vez finalizada la desinstalación, elimine la carpeta Metasys Performance Verification Tool de C:\Program Files (x86)\Johnson Controls\.
  5. Compruebe si la configuración de seguridad mejorada de Microsoft Edge está activada en la máquina. Si se ha habilitado, siga estos pasos:
    Nota: Asegúrese de realizar los siguientes pasos para que su configuración de seguridad no restrinja el acceso a la PVT. Para obtener más información sobre la configuración de seguridad mejorada, consulte la documentación de Microsoft.
    1. Añada los siguientes sitios a la lista de sitios de confianza:
      • https://*.microsoft.com
      • https://aadcdn.msauth.net
      • https://aadcdn.msftauth.net
      • https://sts.ga.johnsoncontrols.com
      • https://login.microsoftonline.com
      • https://jcib2c.b2clogin.com
    2. Habilite Javascript para el navegador predeterminado de su máquina local.
  6. Navegue hasta el Portal de licencias de Johnson Controls, descargue el instalador para PVT 4.1 y ejecute el archivo ejecutable MetasysPerformanceVerificationTool.exe.
  7. Siga el asistente de instalación para completar la instalación.
    Nota: No cancele el proceso de instalación ni apague su máquina durante el proceso para evitar un mal funcionamiento de la aplicación.
  8. Active una licencia válida con el Administrador de software. Consulte Licencias de la PVT.
    Nota: Para utilizar la función de escaneado automático, la licencia PVTAUTOSCAN 4.x debe estar activa.
  9. Ejecute la aplicación.
    Si utiliza la PVT en el modo de escaneado automático 4.1, consulte Uso de la PVT en modo de escaneado automático. Si utiliza la PVT en modo interactivo, consulte Uso de la PVT en modo interactivo.