Datos de inventario - Metasys - LIT-12012406 - Software application - Performance Verification Tool - 4.1

Guía del usuario de la herramienta de comprobación del rendimiento (PVT) de Metasys

Product
Accessories > Tools > Performance Verification Tool
Document number
LIT-12012406
Version
4.1
Revision date
2023-03-06

La siguiente información se obtiene de Metasys durante un escaneo de inventario:

Tabla 1. Pestaña Análisis de inventario
Atributos del análisis Descripción
Resumen Muestra información sobre cualquier problema crítico, mantenimiento correctivo u otras recomendaciones.
Información del servidor Muestra el nombre del servidor, la dirección IP, el número de dispositivos de supervisión, la versión del sistema operativo y la versión del servidor SQL.
Información escaneada Muestra el número de servidores, dispositivos de supervisión, controladores de campo, objetos, plantillas de controlador y definiciones de equipo.
Nota: Para los escaneos en línea, la información del servidor no muestra el recuento de plantillas de controladores, las definiciones de equipos, los espacios o los equipos.
Tabla 2. Pestaña Dispositivos de supervisión
Atributos del dispositivo de supervisión Descripción
Nombre del dispositivo El nombre del dispositivo de supervisión.
Descripción del dispositivo La descripción del dispositivo de supervisión.
Etiqueta ampliada La descripción ampliada del dispositivo de supervisión.
Nombre del modelo El nombre del modelo del dispositivo de supervisión.
Firmware La versión de firmware actual del dispositivo.
Nota: Si existe un parche crítico más actual, se marca el dispositivo.
Integraciones Identifica los tipos de ramales de integración configurados en el dispositivo de supervisión.
Controladores El número de controladores de campo para cada tipo de integración.
Nota: Si el número de controladores de una integración supera las recomendaciones de Metasys, el dispositivo se marca. Las recomendaciones de Metasys se basan en el número total de controladores por motor o en el número de controladores admitidos en un ramal de integración concreto.
Recuento de objetos El recuento total de objetos en el dispositivo de supervisión (puntos de hardware y objetos de software).
Nota: Si el recuento de objetos supera la recomendación de Metasys basada en el modelo del dispositivo, se marca.
Uso de CPU Si el uso de la CPU supera el 60 %, el dispositivo se marca.
Uso de flash Si el uso de flash supera el 100 %, el dispositivo se marca.
Uso de memoria Si el uso de la memoria supera el 90 %, el dispositivo se marca.
Muestras perdidas El número de muestras de tendencias que no pudieron enviarse con éxito al repositorio del ADS/X debido a que el búfer del motor de red se llenó en exceso.
Índice de muestra Supervisa la velocidad a la que se recogen muestras de tendencias en el motor de red.
Eventos perdidos El número de eventos que no pudieron enviarse al repositorio del ADS/X.
Índice de fallos de transporte Una lista de fallos de comunicación entre el servidor de la lista de dispositivos y cada dispositivo. Este campo se introdujo en la versión 5.0.
Repositorio La dirección IP del servidor de informes.
Último reinicio NAE (UTC) La marca de tiempo de la última vez que se reinició el motor de red.
Condición de la batería NAE Si la batería está averiada, el aparato se marca.
Búfer de transporte en uso Indica el porcentaje de llenado del búfer de consolidación de tendencias del motor.
Tiempo entre lecturas del búfer Indica el tiempo, en minutos, entre las lecturas del búfer de consolidación de tendencias del motor procedentes del servidor Metasys.
BACnet ID El identificador BACnet del dispositivo.
Índice de recepción COV BACnet Especifica el número de mensajes COV que el motor recibe de otros dispositivos de supervisión o controladores de campo por minuto.
Índice de recepción de emisiones BACnet Indica el número de mensajes de difusión BACnet que recibió el dispositivo en el minuto anterior.
Etiqueta Esta columna resalta cualquier característica única del dispositivo, como los dispositivos con certificación UL.
Problemas Muestra una lista de problemas relacionados con el dispositivo.
Estado del parche

OK: no hay parches críticos disponibles para este dispositivo. El dispositivo está actualizado.

Crítico: un parche crítico está disponible para este dispositivo. Este dispositivo está marcado.

Parches disponibles Muestra la versión del parche y una sinopsis de los parches críticos que deben aplicarse al dispositivo de supervisión.
Descripción del parche Muestra la descripción del parche para informar al usuario de su importancia.
Opciones de parche Muestra las opciones de implementación del parche.
Requisito previo Muestra los requisitos antes de parchear.
Tabla 3. Pestaña Controladores
Atributos del controlador de campo Descripción
Nombre del controlador El nombre del controlador de campo.
Descripción del controlador La descripción del controlador de campo.
Etiqueta ampliada La etiqueta extendida del controlador de campo.
Nombre del modelo El modelo de controlador de campo.
Firmware La versión de firmware actual del controlador de campo.
Información de la aplicación Tipo de aplicación de la herramienta de configuración de controladores (CCT).
Estado operativo Muestra si un controlador está fuera de línea o no en el momento del escaneo.
Puntos físicos Puntos físicos (sensor/actuador) asignados a un controlador de campo.
Puntos asignados El número de puntos asignados al controlador de campo.
Equipo Basándose en el nombre, la descripción y la etiqueta ampliada del controlador, la herramienta intenta identificar el tipo de equipo que controla el dispositivo: VAV o AHU. Este campo es editable. Para editar en masa, vaya a Preferencia > Detalles del equipo y edite los criterios de búsqueda para identificar los equipos.
Etiqueta Esta columna destaca los controladores únicos, como los dispositivos de terceros o los módulos de control de red de equipos antiguos.
Problemas Muestra una lista de problemas relacionados con el dispositivo.
BACnet ID El identificador BACnet del dispositivo. Si se encuentran duplicados, se marcan durante un escaneo de Rendimiento.
Dirección red (N2) La dirección única utilizada para identificar los dispositivos físicos en un ramal N2.
Dirección MAC La dirección única utilizada para identificar los dispositivos físicos en un ramal MS/TP.
FQR (Referencia completamente cualificada) El identificador único de los objetos en la interfaz de Metasys.
Tabla 4. Pestaña Puntos
Atributos del controlador de campo Descripción
Nombre de sistema Detalles del controlador de campo y del tipo de punto.
Temperatura Elemento detector de la temperatura.
Humedad Elemento detector de la humedad.
Presión Elemento detector de la presión.
Caudal Elemento detector del caudal.
Medidor Objetos medidores.
Válvula/compuerta Punto de comando de la compuerta o de la válvula.
Comando Punto de comando binario.
Alarmas Punto de alarma.
Estado Punto de estado binario.
Desconocido Todos los demás tipos de puntos que no encajen en una categoría.
Cantidad Cantidad total de puntos en la fila.
Nota: La pestaña de puntos solo muestra los puntos AI, AO, BI y BO de un controlador que escanee. Para ver todos los demás tipos de puntos, haga clic en Exportar > Escanear para exportar los resultados del escaneo y ver la hoja Puntos del archivo Excel exportado.