Reinicio de los servicios del servidor Metasys - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Por qué y cuándo se efectúa esta tarea

Para ejecutar el archivo de reinicio por lotes desde las utilidades del sistema, siga estos pasos:

Procedimiento

  1. Vaya a C:\ProgramData\Johnson Controls\MetasysIII\Diagnostics\Utilities.
  2. Haga clic con el botón derecho en restart.bat y seleccione Ejecutar como administrador. Haga clic en en el cuadro de diálogo Control de cuenta de usuario. Aparece una ventana de línea de comandos que muestra el estado de reinicio de los servicios. Cuando los servicios se inicien, la ventana de la línea de comandos se cierra.