Escenarios de comandos del motor de sincronización - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Con el comando Sincronizar motor puede sincronizar los últimos atributos e información disponibles en un motor de red con el archivo en línea disponible en el Director del Sitio. El comando Sincronizar motor no es lo mismo que un comando de archivo o una carga realizada en SCT. Solo se puede llevar a cabo un comando Sincronizar motor en un objeto de motor en la IU de Metasys, y ese comando empuja los cambios de atributos del objeto al sistema en vivo. Una carga que se realiza en la SCT empuja los atributos del objeto (y otros datos) a la base de datos de archivos, y se puede ver el progreso de una carga en la ActionQ de la SCT. Una vez que se emite un comando Sincronizar motor, este tiene lugar en segundo plano y no está disponible para su supervisión. Sin embargo, aparece un indicador en el objeto Sitio en SMP y en la IU de Metasys cuando está en progreso una sincronización de motor ejecutada por un comando Sincronizar motor.

Para emitir un comando Sincronizar motor siga al pasos que se indican a continuación:
  1. En la IU de Metasys, seleccione el objeto motor del árbol de la red del edificio.
  2. Toque o haga clic en el estado o valor en el widget Detalle. Se abre el diálogo Comando.
  3. En el menú desplegable Comando, seleccione Sincronizar motor.
  4. Toque o haga clic en Guardar.
Los siguientes escenarios pueden requerir un comando Sincronizar motor:
  • Los datos se modifican directamente desde un motor de red y no desde el Director de Sitio
  • Se crea una extensión en el sitio en vivo en SMP
  • Un descubrimiento de punto se ejecuta en un sitio en vivo en SMP