Si no hay licencia para el software OAS, un mensaje le pedirá que obtenga la licencia del producto cuando intente iniciar la sesión. No podrá continuar hasta que tenga una licencia de OAS y reinicie el equipo. Para obtener más información sobre la activación de licencias, consulte la sección Licensing en Open Application Server (OAS) Installation Instructions (LIT-12013222).
Si el OAS detecta un error al iniciar, lo incluye en el Registro del ADSADX en el OAS , luego entra en una secuencia de reintento de arranque en caliente. Esta secuencia es el OAS tratando de reiniciar. Continúa intentando reiniciarse hasta que tiene éxito o hasta que se detenga el servicio Metasys III Device Manager.
Si intenta detener el servicio Metasys III Device Manager durante la secuencia de arranque en caliente, puede tardar hasta 5 minutos en detenerse. Para resolver este problema:
- Solucione cualquier incidente susceptible de impedir el arranque de OAS
. Por ejemplo, el software de SQL Server puede estar desconectado. Si no consigue solucionar el problema, proceda como sigue para evitar el reinicio continuo del OAS
:
- Abra el Panel de control en el equipo del OAS y seleccione .
- En la ventana de servicios, haga clic con el botón derecho en Metasys III Device Manager y seleccione Detener.
- Haga clic en Aceptar y cierre todas las ventanas.
- En el Panel de control, seleccione .
Los mensajes
El servicio se detuvoen la carpeta de la aplicación para el origen de MIIIDM indican que se ha detenido Metasys III Device Manager.Nota: Si no se detiene Metasys III Device Manager, en la ventana, haga clic con el botón derecho sobre Metasys III Device Manager y elija Propiedades. Elija el tipo de inicio Manual y reinicie el ordenador. Device Manager no se inicia. - El OAS no se inicia al reiniciar el equipo. Debe iniciar el servicio Metasys III Device Manager manualmente en caso necesario.
- Reinicie el equipo del OAS .