Configuración de un OAS como director del sitio - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Durante el proceso de instalación del OAS se configura este como su propio director del sitio. En consecuencia, el OAS de un sitio es el director del sitio predeterminado. OAS no permite configurar varios OAS ni ningún otro servidor, ni tampoco añadir ningún tipo de servidor como secundario bajo OAS.