Configuración de repositorios del OAS - Metasys - LIT-12013243 - M4-OASSTD-0 - M4-OASMIN-0 - Server - Open Application Server - 12.0

Guía de puesta en marcha del Servidor Abierto de Aplicaciones (OAS)

Product
Building Automation Systems > Application Servers > Open Application Server
Document number
LIT-12013243
Version
12.0
Revision date
2023-03-13
Product status
Active

Para generar y retener datos históricos en el repositorio del sistema, se requiere la licencia de Historical Data. Sin licencia, el usuario del sitio solo puede acceder a los datos del motor y a los datos del repositorio generados durante un periodo anterior con licencia.

Como el OAS no permite configurar varios servidores en un sitio, el propio OAS es el director del sitio predeterminado y proporciona los distintos repositorios para datos de tendencia, mensajes de eventos y de auditoría, anotaciones, generación de informes y autorización de espacios.
Nota: Aunque el ordenador servidor de bases de datos aloje los repositorios, cada motor se configura para dirigir su entrada de repositorio al ordenador del OAS. El OAS acepta los datos del motor y después los escribe en el repositorio del ordenador servidor de bases de datos. Nunca hay comunicación directa entre el motor y el ordenador servidor de bases de datos.
  1. Abra el objeto de OAS.
  2. Defina los objetos y dispositivos según se indica en la (Tabla 1).
    Tabla 1. Configuración de repositorios del OAS

    Condición

    Dispositivo u objeto

    En este campo

    Introduzca este valor

    El OAS es tanto el director del sitio como el repositorio de OAS

    En el OAS (director del sitio)

    Director del sitio local

    El nombre del ordenador

    Repositorios de ADS

    No se usa - déjelo en blanco

    En un motor

    Director del sitio local

    El nombre del equipo o a la dirección IP del Director del Sitio

    Repositorio de ADS

    El nombre del ordenador del director del sitio